Power Conversion met en service des convertisseurs d'alimentation de quai pour les navires du port de Brest
Paris, le 14 avril 2023
- Le système d'alimentation à quai peut contribuer à réduire les émissions de carbone et de bruit des ports, en permettant aux navires en visite de se connecter à l'alimentation électrique du port et d'éteindre leurs moteurs au port.
- Power Conversion assure la mise en parallèle du système, de sorte que les alimentations électriques peuvent s'adapter aux différents besoins des navires, en partageant la puissance disponible où et quand elle est nécessaire.
Dans le port très fréquenté de Brest en France, l'ESID de Brest (Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense) a installé un système unique d'alimentation à quai équipé de convertisseurs Power Conversion. Il est désormais opérationnel et fournit une énergie électrique essentielle aux navires lorsqu'ils sont au port. Ce dispositif contribue ainsi à réduire les émissions de carbone et de bruit du port. Les essais d'alimentation électrique à quai, menés en partenariat avec Cegelec Portes de Bretagne, entreprise du groupe VINCI Energies, ont récemment été réalisés avec succès dans le cadre du processus d'installation et de mise en service, afin de fournir un système d'alimentation électrique à quai entièrement fonctionnel.
Grâce à sa capacité de gestion dynamique de l'alimentation, le système de Power Conversion est particulièrement adaptatif. Les systèmes de conversion peuvent être reconfigurés automatiquement en fonction des besoins des différents navires amarrés au port, sans interruption de l'alimentation électrique. Par exemple, si un quai a besoin de consommer plus d'énergie que la capacité du convertisseur qui lui est attribué, un autre convertisseur se connecte automatiquement pour assurer la continuité du service. Cette caractéristique confère au système d'alimentation à quai une flexibilité, une protection et une sécurité extraordinaires. La reconfigurabilité rapide se traduit par une très grande disponibilité de l'alimentation électrique, ce qui permet d'alimenter en électricité les systèmes les plus exigeants.
Certains grands navires sont de véritables villes flottantes, qui ont des besoins énergétiques conséquents et indispensables à toute une série d'installations, même lorsqu'ils sont à quai. La qualité et la stabilité de l'alimentation électrique sont essentielles car les ports ne veulent évidemment pas de temps d'arrêt imprévu pour les réparations ou la maintenance lorsque les navires font des escales.
La solution comprend la conversion électrique et son pilotage, qui sont essentiels à l'expérience des utilisateurs. Cegelec Portes de Bretagne a assuré la coordination de l'installation électrique et du système de supervision sur le projet.
Eric Cotelle, Président de Power Conversion France, a déclaré : "La gestion de l'énergie et de l'électricité du port fournit une grande disponibilité de l'énergie électrique aux navires clients du port. Les technologies embarquées dans nos convertisseurs assurent également la grande fiabilité, la durabilité et la longue durée de vie des systèmes d'alimentation à quai, ce qui est essentiel pour les installations qui devront fonctionner pendant plusieurs décennies."
Utilisée depuis plus de 20 ans sur les navires de croisière et sur les systèmes d'alimentation à quai des ports, la technologie press-pack a prouvé sa fiabilité. Les applications d'alimentation à quai ont des exigences très spécifiques, notamment la capacité de s'adapter à des cycles répétés et fréquents de connexion et de déconnexion de la terre au navire, de sorte que les convertisseurs - en particulier les semi-conducteurs - doivent être extrêmement robustes. La technologie permet également de fournir une "redondance à chaud", ce qui permet une réaction instantanée si un problème est détecté, offrant une disponibilité encore plus élevée de l'alimentation électrique.
Copyright: ESID Brest
À propos de Power Conversion
Power Conversion utilise la science et les systèmes de conversion d’énergie pour contribuer à la transformation électrique de l’infrastructure énergétique mondiale. En concevant et en fournissant des technologies avancées de moteurs, de convertisseurs et de contrôle qui font évoluer les processus industriels actuels pour un avenir plus propre et plus productif, elle sert des secteurs spécialisés tels que l’énergie, la marine, l’industrie et tous les services connexes. www.gepowerconversion.com
À propos de GE Vernova
GE Vernova fait avancer le monde en relevant ses plus grands défis. En associant une ingénierie de classe mondiale à des logiciels et des analyses, Power Conversion aide le monde à travailler de manière plus efficace, fiable et sûre. Depuis plus de 125 ans, Power Conversion invente l’avenir de l’industrie et mène aujourd’hui de nouveaux paradigmes dans la fabrication additive, la science des matériaux et l’analyse des données. Le personnel de Power Conversion est mondial, diversifié et impliqué, opérant avec la plus grande intégrité et la plus grande passion pour remplir la mission de Power Conversion et fournir des services à nos clients. www.gevernova.com
Pour plus d’informations, contactez : Aurélie Lepage, Power Conversion, +33 (0) 6 11 61 82 30, aurelie.lepage@ge.com