Zugriff auf Details zu einer Kollektorinstanz

  1. Greifen Sie auf das System zu, das mit dem Kollektor verknüpft ist, dessen Details Sie anzeigen wollen.
  2. Wählen Sie Kollektoren.
    Eine Liste der mit dem System verknüpften Kollektoren wird angezeigt. Dabei werden die folgenden Spalten angezeigt:
    Spalte Beschreibung
    KOLLEKTORNAME Der Name der Kollektorinstanz. Wenn Sie den Link in dieser Spalte auswählen, werden die Details der Kollektorinstanz angezeigt.
    KOMPRIMIERUNG Die Effektivität der Kollektorkomprimierung. Wenn der Wert niedrig ist, können Sie die Totzonen für die Kompression erhöhen, um weniger Werte durchzulassen und so die Wirkung der Kompression zu verstärken.
    KONFIGURATION Die Quelle der Tag-Konfiguration für den Kollektor. Enthält einen der folgenden Werte:
    • HISTORIAN: Gibt an, dass Tags unter Verwendung von Historian Administrator konfiguriert werden.
    • OFFLINE: Gibt an, dass Tags unter Verwendung einer Offline-Konfigurationsdatei konfiguriert werden.
    COMPUTER Der Name des Computers, auf dem der Kollektor installiert ist.
    AUSSERPLANMÄSSIG Die Gesamtzahl der außerplanmäßigen Proben für den Kollektor.
    ÜBERLÄUFE Die Gesamtzahl der nicht erfassten Datenereignisse. Im Normalbetrieb und unter normalen Bedingungen sollte dieser Wert immer 0 sein. Ist der Wert nicht 0, d. h. es sind Daten verlorengegangen, müssen Sie Maßnahmen unternehmen, um die Spitzenlast auf dem System zu reduzieren, indem Sie das Erfassungsintervall verlängern.
    REDUNDANZ Gibt an, ob die Kollektorredundanz aktiviert ist, womit die Wahrscheinlichkeit verlorener Daten aufgrund von Soft- oder Hardwarefehlern reduziert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Kollektorredundanz in der Historian-Dokumentation.
    BERICHTSRATE Die Durchschnittrate, mit der der Kollektor Daten sendet. Die ist im Allgemeinen eine Kennzahl für die Auslastung des Kollektors.
    STATUS Der Status des Kollektors. Enthält einen der folgenden Werte:
    • Angefangen
    • Gestoppt
    • Ausführen
    • Pausiert
    TAGZÄHLER Die Anzahl der Tags, für die der Kollektor Daten erfasst.
    VERSION Die Versionsnummer des Kollektors.
    Anmerkung: Sie können der Tabelle Spalten hinzufügen, sie neu anordnen oder entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Tasks für Configuration Hub mit Historian
  3. Wählen Sie die Zeile aus, die den Kollektor enthält, auf dessen Details Sie zugreifen wollen.
    Die Details zu dem Kollektor werden im Hauptabschnitt angezeigt. Eine Zusammenfassung wird im Abschnitt Details angezeigt.
    Anmerkung: Wenn der Abschnitt Details nicht oben rechts auf der Seite angezeigt wird, wählen Sie und dann Details.