Zugriff auf ein System
- Greifen Sie aufConfiguration Hub für Historian zu.
-
Wählen Sie im Abschnitt Navigation das-System, auf das Sie zugreifen wollen.
Der Abschnitt Systemeigenschaften wird mit den folgenden Informationen angezeigt.
Tabelle 1. Gesamtzahl der Kollektoren und ihre Auslastung Feld Beschreibung Gesamtzahl der Kollektoren Ein Diagramm, das die Gesamtzahl der Kollektoren in jedem Zustand (z. B. ausgeführt, angehalten) darstellt. Schreibcache-Trefferrate Die Trefferquote des Schreibcaches in Prozent der gesamten Schreibvorgänge. Auf Systemebene wird dieser Wert als Durchschnitt der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. Er ist ein Maß dafür, wie effizient das System Daten erfasst. Normalerweise sollte dieser Wert zwischen 95 und 99,99 % liegen. Wenn sich die Daten jedoch innerhalb eines weiten Bereichs schnell ändern, sinkt die Trefferquote erheblich, da die aktuellen Werte von den kürzlich zwischengespeicherten Werten abweichen. Regelmäßigere Stichproben können die Trefferquote erhöhen. Daten, die außerplanmäßig erfasst werden, verringern ebenfalls die Trefferquote.
Archivkomprimierung Die aktuelle Wirkung der Archivdatenkomprimierung. Auf Systemebene wird dieser Wert als Durchschnitt der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. Ist der Wert Null, ist die Archivkomprimierung entweder unwirksam oder ausgeschaltet. Um die Wirkung der Datenkomprimierung zu erhöhen, erhöhen Sie den Wert der Archivkomprimierungs-Totbänder für einzelne Tags im Abschnitt Tags, um die Komprimierung zu aktivieren.
Bei der Berechnung des Effekts der Archivkomprimierung zählt Historian sowohl die systeminternen Tags als auch die Tags der Datenquelle. Wenn Sie mit einer sehr geringen Anzahl von Tags arbeiten und die Komprimierung für Datenquellentags deaktiviert ist, kann dieses Feld daher einen anderen Wert als Null anzeigen. Wenn Sie jedoch eine realistische Anzahl von Tags verwenden, machen die Systemtags nur einen sehr geringen Prozentsatz der Gesamttags aus und verursachen daher keinen signifikanten Fehler bei der Berechnung der Auswirkungen der Archivkomprimierung auf das Gesamtsystem.
Verwendung von Schreib-Threads Der Prozentsatz der Schreib-Threads, die derzeit vom System verwendet werden. Auf Systemebene wird dieser Wert als Durchschnitt der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. Verwendung von Lese-Threads Der Prozentsatz der Lese-Threads, die derzeit vom System verwendet werden. Auf Systemebene wird dieser Wert als Durchschnitt der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. RATE AUSSERPLANMÄSSIGER SCHREIBVORGÄNGE Die Anzahl der nicht außerplanmäßigen Ereignisse pro Minute. Auf Systemebene wird dieser Wert als Summe der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. VERBRAUCHSRATE Die Rate, mit der der Speicherplatz des Archivs verbraucht wird. Auf Systemebene wird dieser Wert als Summe der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. Wenn der Wert zu hoch ist, können Sie ihn verringern, indem Sie die Abfragerate für ausgewählte Tags oder Datenpunkte verlangsamen oder die Filterung der Daten verstärken (Erweiterung des Komprimierungstotbands zur Erhöhung der Komprimierung).
RATE DER FEHLGESCHLAGENEN SCHREIBVORGÄNGE Die Anzahl der Stichproben, die pro Minute nicht geschrieben werden konnten. Auf Systemebene wird dieser Wert als Summe der entsprechenden Werte der einzelnen Server im System berechnet. Da fehlgeschlagene Stichproben ein Maß für Systemstörungen oder ein Hinweis auf Offline-Archivprobleme sind, sollte dieser Wert Null sein. Wenn Sie einen Wert ungleich Null feststellen, untersuchen Sie die Ursache des Problems und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen.
Historian erzeugt auch eine Meldung, wenn das Schreiben einer Stichprobe fehlschlägt. Beachten Sie, dass die Meldung nur einmal pro Tag angezeigt wird, und zwar für eine Reihe von fehlgeschlagenen Schreibvorgängen, die mit diesem Tag verbunden sind. Wenn in diesem Feld beispielsweise 20 Schreibvorgänge angezeigt werden, die sich jedoch alle auf ein Historian-Tag beziehen, erhalten Sie nur eine Meldung, bis dieses Historian-Tag wieder funktionsfähig ist.
Tabelle 2. Alarme und Ereignisse Feld Beschreibung ALARMRATE Die Rate, mit der Historian Alarme und Ereignisdaten empfängt. Diese Daten werden nur angezeigt, wenn Sie die Alarme und Ereignisdaten archivieren. Tabelle 3. Lizenz Feld Beschreibung HISTORIAN-TAGS Die Anzahl der Tags, die für diese Historian-Installation durch den Software-Schlüssel und die Lizenz autorisiert sind. Anmerkung: Wenn in diesem Feld 100 Tags angezeigt werden und die Anzahl der lizenzierten Benutzer 1 Client ist, arbeiten Sie wahrscheinlich im Demo-Modus und haben Ihren Lizenzschlüssel falsch installiert.BENUTZER Die Anzahl der Benutzer, die derzeit angemeldet sind und auf das System zugegriffen haben. DATENSPEICHER Die Anzahl von Datenspeichern im System. Tabelle 4. Graphen Name Beschreibung Lesestichprobenrate Der Wertverlauf der durchschnittlichen Lesestichprobenrate über alle Server im System pro Stichprobenahme pro Minute. Sie können die Dauer ändern, indem Sie das Dropdown-Listenfeld in der oberen rechten Ecke des Diagramms auswählen. Empfangsrate Der Wertverlauf der letzten Rate, mit der die Stichproben pro Minute empfangen wurden. Sie können die Dauer ändern, indem Sie das Dropdown-Listenfeld in der oberen rechten Ecke des Diagramms auswählen. Der Unterabschnitt Server enthält eine Liste der verteilten/gespiegelten Server im System, zusammen mit dem Status, der Anzahl der Speicherorte in jedem Server und einigen anderen Details.Tipp: Wenn Sie den Wert in der Spalte SPEICHERORT auswählen, die Anzahl der Speicherorte, wird eine Liste der verteilten und gespiegelten Speicherorte des Servers angezeigt. Wenn Sie eine Zeile auswählen, werden die gleichen Informationen im Abschnitt Details angezeigt. Durch Auswahl vonkönnen Sie Spalten in der Tabelle hinzufügen, entfernen oder einfrieren.
Der Unterabschnitt Speicherort enthält eine Liste verteilter Speicherorte und gespiegelten Speicherorte auf dem System. Dieser Unterabschnitt wird nur bei einem horizontal skalierbaren System angezeigt. Für jeden Speicherort können Sie auf den Namen des Servercomputers und die Liste der Datenspeicher zugreifen. Ebenso können Sie für jeden Spiegelungsspeicherort die Anzahl der Servercomputer und Datenspeicher in der Gruppe abrufen. Darüber hinaus werden der Standardspeicherstandort und die Datenspeicher im System angezeigt. Sie können diese Standardeinstellungen ändern.Tipp: Wenn Sie diese Zahlen auswählen, wird eine Liste der Servercomputer und Datenspeicher in der Gruppe angezeigt. Wenn Sie eine Zeile auswählen, werden die gleichen Informationen im Abschnitt Details angezeigt.