Einführung in Configuration Hub und Historian
Ein Historian-System ist ein Netzwerk aus Historian-Servern, die Daten zu Tags, Alarmen und Ereignissen erfassen, speichern und abrufen.


Mit der Configuration Hub-Anwendung können Sie die Historian-Systeme und ihre Komponenten verwalten.
Vorteile bei der Verwendung von Configuration Hub:
- Sie können mit einer einzigen Anwendung mehrere Historian-Systeme verwalten: Sie können mit Configuration Hub Historian-Systeme erstellen und verwalten. Darüber hinaus können Sie Kollektoren, Datenspeicher und Tags verwalten.
- Horizontale Skalierbarkeit: Sie können die Speicherkapazität eines Historian-Systems erhöhen, indem Sie mehrere Softwareeinheiten miteinander verbinden, sodass sie als eine einzige logische Einheit arbeiten. Dadurch wird die Leistung des Historian-Systems verbessert. Die Speicherkapazität hängt von der Anzahl der Historian-Lizenzen ab, die Sie erworben haben.
- Hohe Verfügbarkeit: Sie können in einem Historian-System Spiegelungsspeicherorte einrichten, um eine hohe Verfügbarkeit des Servers zu erzielen. Ist einer der Server nicht verfügbar, können Sie die Daten von den verbleibenden Servern am Spiegelungsspeicherort abrufen.
- Einfache Einrichtung: Sie können alle in einem Historian-System verwendeten Kollektoren einfach installieren, indem Sie die erforderlichen Angaben mit Hilfe der benutzerfreundlichen Oberfläche bereitstellen.
Historian-Systemtypen
- Eigenständig: In einem eigenständigen Historian-System gibt es nur einen Historian-Server. Diese Art von System eignet sich für eine kleine Historian-Einrichtung.
- Horizontal skalierbar: In einem horizontal skalierbaren Historian-System gibt es mehrere Historian-Server, die alle miteinander verbunden sind. Diese Art von System wird verwendet, um das System horizontal zu skalieren. Wenn Sie zum Beispiel 5.00.000 Tags in Ihrem Historian-System haben, können Sie diese auf die verschiedenen Server verteilen, um die Leistung zu verbessern.
Komponenten eines Historian-Systems: In einem Historian-System werden die folgenden Komponenten verwendet. Diese Liste ist nicht vollständig. Eine vollständige Liste finden Sie in der Historian-Dokumentation.
- Server: Ein Server ist ein Computer, auf dem Historian installiert ist. Er enthält einen Speicherort und einen oder mehrere Datenspeicher. Ein eigenständiges Historian-System enthält nur einen Server, während ein horizontal skalierbares System mehrere Server enthält.
- Datenspeicher: Logische Sammlungen von Tags, die zum Speichern, Organisieren und Verwalten von Tags entsprechend Ihren Anforderungen verwendet werden. Der Hauptverwendungszweck von Datenspeichern ist die Trennung von Tags nach Datenerfassungsintervallen. So können Sie beispielsweise Namensschilder oder statische Tags (deren Wert sich selten ändert) in einem Datenspeicher und Prozesstags in einem anderen Datenspeicher ablegen. Dies kann die Abfrageleistung verbessern.
- Speicherorte: Virtuelle Einheiten, in denen Datenspeicher erstellt werden. Sie werden für die Speicherung verwendet. Die folgenden Arten von Speicherorten werden in einem horizontal skalierbaren Historian-System verwendet:
- Verteilter Speicherort: Dieser Speicherort wird automatisch erstellt, wenn Sie einen primären Historian-Spiegelungsserver installieren oder wenn Sie eine verteilte/gespiegelte Historian-Station installieren und sie dem primären Server hinzufügen. Sie können diesen Speicherort nicht ändern oder löschen und auch keinen anderen Speicherort anlegen.
- Spiegelungsspeicherort: Dieser Speicherort wird zur Replikation von Daten verwendet, die in einem Datenspeicher gesammelt wurden. Wenn Sie einen Spiegelungsspeicherort erstellen, fügen Sie der Gruppe einen oder mehrere Server hinzu und erstellen dann die Datenspeicher, deren Daten Sie replizieren möchten. Angenommen, Sie möchten einen Datenspeicher erstellen, in dem die Daten von 100 Tags gesammelt werden und der hochverfügbar sein soll. In diesem Fall müssen Sie einen Spiegelungsspeicherort erstellen, zwei oder mehr Server zum Spiegelungsspeicherort hinzufügen und dann den Datenspeicher erstellen. Damit werden die in den Datenspeicher abgerufenen Daten auf allen Servern des Spiegelungsspeicherorts gespeichert. Fällt einer der Server aus, können Sie die Daten von den anderen Servern der Gruppe abrufen.
- Tags: Dies sind die Parameter, für die Sie Daten speichern möchten (z. B. Temperatur, Druck, Drehmoment).
- Kollektoren: Dies sind die Anwendungen, die Daten von einer Datenquelle erfassen und sie an Historian oder ein anderes Ziel wie Predix Time Series oder einen Azure IoT-Hub senden.
- Datenarchivierung: Ein Dienst, der alle Daten nach Tagnamen und Zeitstempel indiziert und das Ergebnis in einer .iha-Datei speichert.
- Clients: Anwendungen, die mithilfe der Historian-API Daten aus den Archivdateien abrufen.
Beschränkungen
- Wenn sich nur noch ein Computer in der Spiegelungsgruppe befindet, können Sie diesen nicht entfernen.
- Sie können keine Kommentare hinzufügen, den Debug-Modus nicht aktivieren, die Datenerfassung nicht unterbrechen, die Datenerfassung nicht wieder aufnehmen, eine Instanz von Offline-Kollektoren nicht ändern oder löschen. Außerdem können Sie keine Netzwerkmeldungen komprimieren. Sie können jedoch die Kollektorinstanz mit dem Dienstprogramm Collector Manager an einer Befehlseingabeaufforderung, hinzufügen oder löschen.
- Wenn Sie Configuration Hub und die Web Admin-Konsole-Konsole auf demselben Computer installieren und für beide selbstsignierte Zertifikate verwenden, wird die Anmeldeseite für Configuration Hub nicht angezeigt. Um dieses Problem zu vermeiden, deaktivieren Sie die Sicherheitsrichtlinien für die Domäne:
- Greifen Sie auf die folgende URL zu: chrome://net-internals/#hsts
- Geben Sie im Abschnitt Domänensicherheitsrichtlinie im Feld Domänensicherheitsrichtlinien löschen den Domänennamen für Configuration Hub ein und wählen Sie dann Löschen.
- Configuration Hub wird in einer geclusterten Historian-Umgebung nicht unterstützt.