ポリシーの参照
OPC UA サーバには、特定のセキュリティ モードとポリシーが設定されています。サーバ接続の[詳細]パネルには、ポリシーを参照するためのツールバー ボタンが用意されています。
この機能を実行すると、サーバで設定された[セキュリティ]モードとポリシーが参照され、[詳細]パネルの各フィールドに入力されます。
この接続に適用する[セキュリティ モデル]と[セキュリティ ポリシー]を選択します:Basic128Rsa15、Basic256、Basic256Sha256、Aes128_Sha256_RsaOaep、またはAes256_Sha256_RsaPss。
注: [セキュリティ モード]と[セキュリティ ポリシー]で何が該当するのかわからない、または単に接続をテストする場合は、[なし]を選択してください。ただし、後でこの設定を変更して、接続に適切なセキュリティが有効になっていることを確認してください。
注: [なし]以外のセキュリティ ポリシーで接続するためには、iFIX クライアントと通信先の OPC UA サーバの間で証明書が適切に信頼されていることを確認する必要があります。iFIX の OPC UA ツールの使い方は、iFIX のヘルプを参照してください。