使用公式

配方中可以使用公式是配方编辑器的一大特性。公式很象程序中的赋值语句, 定义了如何计算配方项或变量的值。

公式是由公式项组成的。下表列出了所有的公式项。

公式项

公式

示例

串常量

John

数字常量

5 或 0.5

算术运算符

+, -, *, /,^, = =, <=

功能

Log(234) or Lookup (#BATCH;1;2;3;4;5)

变量名

#COLOR

关键字

#BATCH

将公式项组合起来就可以用最合适的方法表示值。例如,在样本配方中需要150磅的发酵粉。在标签名对应的公式列可以使用数字常量150,表示这个量。也可以将这个值赋给一个变量,然后再用这个变量作为标签名的公式,如下所示:

标识符

公式

#Yeast

150

FERMENT1:Q16F1.F_CV

#Yeast

也可以用算术表达式100*1.5,表示这个量。假设100是标准的批次容量,1.5是每桶需要的发酵粉量,则也可以用关键字和变量表示这个量,如:

#STD_BATCH*#Lbs_Per_Barrel

 

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。