公式中可以使用变量、数值或串常量,函数(例如LOG、SIN或SQRT)及关键字。这样就可以用工业上习惯的术语表示过程值。 重点:在公式中,变量名后面必须要有一个空格 将变量名和后面的符号分隔开来。下面例子的语法是正确的。例子中,在变量 #Lbs_Per_Barrel和乘号之间有一个空格。 例如,在样本配方中,可以用变量 #Yeast 表示所需的发酵粉量。也可以用如下公式表示发酵粉量: #Lbs_Per_Barrel * #STD_BATCH 其中 #Lbs_Per_Barrel 是每啤酒桶所需的发酵粉量,#STD_BATCH 是标准批次处理的关键字。在啤酒发酵一节您可以学到:
因此可写成如下公式: 1.5*100 虽然可将这个表达式赋给变量 #Yeast,但最好为每桶的发酵粉值定义一个变量以便在条件变化时能很快地进行调整。如下图所示: 样本配方中加入公式和变量 关于公式的详细信息请参阅使用公式。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |