Connect 方法

将两个对象的属性连接在一起,包括与外部数据源连接。成功建立连接后,对源数据所做的更改将自动传送给所连接的属性。使用 连接 实现与数据源标签的动画连接。Connect支持源定义的表达式。

语法

object.Connect bstrPropertyName, bstrSource, iStatus, [fTolerance], [iFlags], [fDeadband], [fUpdateRate]

属性

Connect 方法语法包括以下组成部分:

组成部分

描述

对象

求值为“应用到”列表中某个对象的对象表达式。

bstrPropertyName

字符串。要以动画显示的对象属性的名称。

bstrSource

字符串。数据源引用定义。

iStatus

长整型。返回错误值。
返回值是:
0 – 正常
1 – 语法错误
2 –数据未定义
3 – 数据类型不匹配

fTolerance

变量。(可选)用于评估表达式中对相等的定义。

Iflags

变量。(可选)保留。

fdeadband

变量。(可选)用于确定当源发生变化的程度有多大时,才将异常传送到所连接的属性。

fUpdateRate

变量。(可选)此连接的请求最大更新率(单位为秒)。数据系统使用此属性作为提示来了解对 OPC 服务器的轮询速率。

 

示例

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。