UserGlobals是一种特殊画面,含有对所有画面全局提供的用户定义变量、颜色阈值表和过程。UserGlobals在工作台显示区域中不可见,但作为输入项在系统树中列出。UserGlobals也出现在Visual Basic 环境 (VBE) 中。提供系统树鼠标右键菜单支持,以创建Variable对象和颜色阈值表,显示UserGlobals属性页并显示VBE。UserGlobals过程可以添加到VBE中。 UserGlobals变量和颜色阈值表可以与其他画面一道使用。 在创建每个新画面时,从它向UserGlobals对象中自动添加一个引用,从而允许访问其过程。使用“工具|引用…”菜单命令,可以在VBE中手动添加或删除引用。 UserGlobals过程和声明应放置在标准代码模块中,使其可以被其他画面中的过程访问,而不使用User.<过程>范围语法。可以用“插入|模块”菜单命令,在VBE中创建标准模块。 如果根画面目录中没有UserGlobals文件,会在启动工作台时创建一个新的空文件。
方法属性事件 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |