Connect 方法示例下列示例把TEMP1 输出串的值与Text对象Text1的标题属性连接起来。 连接是一种单向机制。因此,标题属性的直接变化(通过OLE自动化)不会被写入所连接的源。此外,还可能需要将数据从一种类型或范围转换为另一种,以便创建相应的用户界面(即数字到字符串、数字到颜色、数字到屏幕坐标)。为此,应使用动画对象(线性,查找,格式)。 Dim objAnim as Object Dim lngStatus as Long '创建动画对象 Set objAnim = Rect1.BuildObject("Linear") '初始化Linear对象的属性 objAnim.Source = "Fix32.Scada1.AI1.F_CV" '设置范围内和范围外转换参数 objAnim.AutoFetch = True '设置其获取限值 objAnim.UseDelta = True '设置其进行相对运动 objAnim.LoOutValue = 0 '设置低输出值 objAnim.HiOutValue = 15 '设置高输出值 '连接动画对象的输出与矩形的位置 Rect1.Connect "HorizontalPosition", objAnim.FullyQualifiedName & ".OutputValue", lngStatus
|
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |