应考虑优化 iFIX 以在网络配置包含缓慢链接时减少网络流量。缓慢链接是速度介于 2400bps 到 128Kbps 的通信链接。在最低通信速率大于256KB的网络,iFIX的网络负载一般足够低,不需要优化。
当在广域网或其它含有慢连接配置的网络上规划网络负荷时,理解网络通信是非常重要的。要理解网络通信,请复习一下iFIX系统结构。
iFIX采用客户-服务器模式进行点对点通信,在网络各节点实时地共享数据和报警。对于数据存取,可以把显示点看成客户、把SCADA节点看成服务器。
所有的iFIX网络对话都是基于事务处理的。客户端节点向服务器发出一个请求。服务器节点完成请求后,它向显示客户端发出一个响应。网络信息或者是请求或者是响应。
iFIX向网络接口发出的最大信息是16K字节。iFIX发出的一个16K字节信息可能会以多个网络包出现在线路上。网络传输本身也会发出网络包以管理两个节点之间的通信以确保网络信息没有错误的到达。
相关信息