网络路径如在新手上路一章中说明的,iFIX 支持TCP/IP网络协议。如果一个客户端与另一个节点连接失败,本地计算机将尝试与所有有效的网络路径重新建立连接。 计算机网络协议将会指定特殊的网络路径。当计算机协议是TCP/IP时,每个IP地址都是一个有效路径。绑定在RAS的IP地址也是有效的,但不会启动一个RAS连接。如果计算机尝试连接时没有RAS连接,那么该尝试将会失败。 首选连接成功使用的是一个客户端。虽然不能指定哪个网络路径是可用的,但能排除SCU中的网络路径。有关使用网络路径的更多信息,请参阅《精通iFIX》手册中的了解LAN冗余性。 默认状态下,iFIX将启用所有有效的网络路径。可以禁止任何不想使用的网络路径。如果发现需要该路径,重新启用它。
相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |