理解网络会话

所有的iFIX网络传输量都是基于会话的。两个节点之间的事物处理是通过会话来实现的。显示客户端提出一个请求之前,必须和服务器之间建立一个会话。

以TCP/IP网络协议运行iFIX时只有一个套接字会被建立。然而,必须保持两个逻辑会话。由显示客户端节点发起的会话用于从SCADA节点提取数据。另一个SCADA到显示客户端节点的会话用于向client节点发送报警。在这种情况下,事物处理的请求部分包括报警数据并由响应来确认。这两个逻辑会话是保持在一个物理连接上的。

要建立连接,必须得到远程节点的地址。查询这个地址的方法即地址辨识,尤其是对于广域网(WAN)环境。

 

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。