“数据连接”为操作者提供了一种灵活的工具,显示过程数据库中的文本或数值。要在画面中添加数据链接,请单击图形工具栏上的“数据链接戳”按钮。在 Ribbon 视图中,从“插入”选项卡上“对象/链接”组中的“对象/链接”列表,单击“数据链接”。如果启用了“工具箱”,单击“工具箱”中的按钮。在“历史数据链接”对话框中,指定用于以下设置的选择:
完成“数据连接”对话框,单击鼠标把数据连接放置到屏幕中相应的位置。一旦添加了“数据连接”,可从“数据连接”的弹出菜单中选择“数据连接自定义页”来访问“数据连接”对话框。 数据连接的初始大小由“数据连接”对话框的格式设置及“用户首选项”对话框中的字体设置决定。要更改字体的大小,请通过“工作台”菜单访问“用户首选项”对话框(经典视图),或从“主页”选项卡上“工作台”组中的“设置”列表,单击“用户首选项”(Ribbon 视图),然后在“图形首选项”选项卡上设置字体属性。一旦产生了一个数据连接,就可以通过单击并拖拽边框点来改变其大小,以及可以通过使用数据连接对话框重定格式。 注意:如果通过从“插入”菜单中选择“数据链接”(经典视图),或通过从“插入”选项卡上“对象/链接”组中的“对象/链接”列表单击“数据链接”(菜单栏视图)来添加数据链接,将首先定义数据链接的大小,然后完成“数据链接”对话框。注意:如果通过从“插入”菜单中选择“数据链接”(经典视图),或通过从“插入”选项卡上“对象/链接”组中的“对象/链接”列表单击“数据链接”(Ribbon 视图)来添加数据链接,将首先定义数据链接的位置和大小,然后完成“数据链接”对话框。 输入数据源使用数据连接可以显示任意有效数据源的数据。在“数据源”域中,输入数据源。也可以单击“浏览”按钮,在“表达式编辑器”中选择数据源。 也可以单击“浏览”按钮,在“表达式编辑器”中选择数据源。为了使操作者将数据输入到数据链接中,在“类型域”的下拉式菜单中选择“可控制”。可控制表示数据连接显示数据的同时允许输入数据。在运行环境中,输入的数据在下一个扫描循环中写到相应的数据库中。当允许数据输入时,可以要求操作员在数据发出之前确认是否把该数据写到数据库中。当允许数据输入时,可以要求操作员在数据发出之前确认是否把该数据写到数据库中。 可以使用“数据输入专家”,帮助用户配置数据。可以使用“数据输入专家”,帮助用户配置数据。 如果在数据连接中使用“数据输入专家”,必须确保“数据连接”对话框中的“数据输入类型”域为“无”。如果在数据连接中使用“数据输入专家”,必须确保“数据连接”对话框中的“数据输入类型”域为“无”。 否则,将产生不可预料的错误。
注意: 不要使画面与数据输入专家类别重名。画面名可能会和数据输入专家中使用的脚本变量名冲突。例如:如果将画面命名为 Pushbutton.grf,并且使用了 Pushbutton 数据输入方法,当进入运行模式时,会出现一个错误信息。如果将画面重命名为 Pushbutton1.grf,就不会出现错误消息,因为这时画面名已与数据输入方法名不一样了。 可以从“任务向导”中访问“数据输入专家”。有关“专家”字段的详细信息,请单击“帮助”按钮。有关使用任务向导的更多信息,请参阅《了解iFIX》手册中的使用专家和任务向导一节。 也可以在VBA中创建用户自定义的输入类型。有关VBA的更多信息,请参阅编写脚本手册。 设置数据格式iFIX允许格式化数据连接中显示的数据。首先必须为数据选择下列显示类型。
以原始(或自然的C语言代码)格式显示数据,选择“原始格式”复选框。然后在“格式”域内输入C语言格式字符串来编辑格式。也可以输入上述任意一种原始格式串(表示每种数据串的含义)。 以数字格式显示数据,从“类型”域下拉式菜单中选择“数字型”。然后输入0-7的整数,表示:
下表列举了格式化数据连接后,在运行环境中显示的例子。
注意:要将数据链接的格式设置为显示科学计数法,请首先选择F_CV、E_CV或A_CV字段,启用“原始格式”复选框,并在格式字段中指定%e。默认情况下,使用 %e 原始格式的 F_CV 和 E_CV 数据链接小数点后显示 6 位。要在小数点后显示更多位数(例如,15 位),请将 %e 更改为 %1.15e。使用 %e 原始格式的 A_CV 将始终在小数点后显示 15 位。在连接中显示以零开始的数据,使用F_CV域,并把原始格式设置为类似%0.02f的格式. 以文字数字(或文本)显示数据,从“类型”域的下拉式菜单中选择“文字”。并在相应的地方输入数据连接中显示的行数及每行的字符数。也可以通过在“对齐域”中选择“左”、“右”或“中心”,调整数据的对齐格式。 注意数据链接中与数据库管理器中显示的浮点精度有可能不同。要使它们一致,按下列方法修改 iFIX Local目录下的FixUserPreferences.ini文件设置: [AppRunPerferences] AllowPrecisionAdjustment=0 数值0表示对于一个数据连接没有特殊的精度调整,它具有和数据库管理器显示相同的精度。默认值是允许数据链接精度调整。 在数据连接中使用标签组在数据连接中使用标签组及原始格式串,必须确保数据的值和格式串的数据类型相匹配。 例如:如果使用的标签将被值Fix32.Thisnode.AI1.F_CV替换,格式串必须是%f或某种派生类型(即 %7.2f). 标签组的默认类型为%s,或字符串。标签组的默认类型为%s,或字符串。如果不调整类型或类型不匹配,将不会出现格式化的数据,只显示相应的值。 “数据连接”对话框的“错误配置”域定义了数据连接显示出错时所显示的信息。“数据连接”对话框的“错误配置”域定义了数据连接显示出错时所显示的信息。可以配置:
关于输出值及定义的更多信息,请参阅动画错误分类。 使用数据连接也可以显示系统信息。要进行此操作,如本节所述。选择数据源时,请使用 FIX32.node:system:system field 格式。此数据链接可显示特定节点的许多不同的系统参数。有关系统参数的列表,请参阅iFIX数据库参考帮助。 在数据链接中使用数据改变事件如果要在数据链接中使用数据改变事件,就不能通过鼠标右键菜单的“编辑脚本”功能来产生VBA对象(比如:Private Sub Format1_DataChange)。 要在数据链接中使用数据改变事件,必须通过Format子对象的方式。
|
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |