可以选择将标准图表或增强型图表添加到画面。要添加图表到画面,请单击图形工具栏上所需的图表按钮(经典视图),或从“插入”选项卡上的“图表”组选择所需的图表(Ribbon 视图)。如果启用了“工具箱”,单击“工具箱”中的“按钮”。光标变成“+”。在画面中想要放置图表的位置单击并拖动鼠标。屏幕上(和系统树中)将显示一个图表。 双击图表,打开“图表属性”对话框,定义图表的属性。可用的属性取决于选定的数据源。历史数据趋势分析手册中完整地详细描述了图表属性。 画面中的实时数据趋势如果选择实时数据源,则某些属性会处于启用或禁用状态,如下表中所示。实时数据源还包括“趋势块”的 T_DATA。 要创建实时数据,必须定义实时数据源。为此,针对标准图表,可单击“图表”选项卡,对于增强型图表,可单击“数据源”选项卡,在“图表自定义”对话框和分页式页面,在“数据源”字段中输入实时数据源。使用数据服务器.节点.标签.域格式。并可用本地节点 THISNODE。或者单击“浏览”按钮,显示“表达式编辑器”,通过数据源浏览器搜索全局数据。如何使用“表达式编辑器”以及定义数据源,请参阅“动画对象属性”章节。 一旦定义了实时数据源后,就可以定义如何表示数据。对于标准图表,通过“图表”选项卡页面的数据区域,可以配置笔属性、笔样式、X 轴和 Y 轴属性、时间范围以及网格样式。也可以定义通用的图表属性,如名称及描述,滚动条、属性以及外观。对于增强型图表,可以通过可用的多个选项卡来配置图表外观和数据表示的每一属性。 仅针对标准图表,在“用户首选项”对话框的“标准图表首选项”分页式页面中设置图表的默认设置。有关使用图表和应用图表属性的更多信息,请参阅历史数据趋势分析手册。 F_CV 实时值怎样显示趋势时间轴长度以及样本数量决定了 F_CV 实时值在图表中怎样绘制趋势。例如,如果您将示例数设置为 600,并将持续时间设置为一分钟,则此图表每秒显示一个值。此例中,趋势数组最多保存 600 秒的数据(10 分钟)。可以将时间轴长度改为等于小于 10 分钟的任意数值,趋势线会继续绘制;但是,如果将时间轴长度改为大于 10 分钟的数值,趋势会被清除,数据会基于新的时间轴长度和样本数量重新绘制。下表对对此例进行了说明。 注意:如果需要将时间周长度从一个较小值(如10分钟)更改为较大值(如一小时),或者反向改动,则强烈建议使用ETR(扩展趋势块)或者历史数据。
相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |