iFIX可以定义发生错误时动画是如何表现的。使用“动画”对话框的“输出错误模式”域,定义输出数据如何显示给操作员。根据指定的数据转换方式,在此区域中选择错误分类。当达到默认值时,输出的数据以指定的错误类型显示给用户。 下表介绍了相应数据转换类型的错误输出: 有关输出字段的更多信息请参见使用颜色动画属性部分。 注意:iFIX中的错误控制是全局的,而不是单个对象的。可以根据错误条件选择单个对象的错误行为,然而,由于性能的原因,错误分类适用于整个系统。 指定的OPC错误根据用户需要,iFIX可以预定义错误默认值。在“用户首选项”对话框的“动画数据错误”中,可以自定义默认的OPC错误串及发生错误时所显示的值。标签页分为三个区域:
为了更好的系统性能,错误默认值是全局的。为了错误信息更符合过程要求,可以修改这些默认错误信息。例如:当设备错误时,默认时数据连接显示的文本为“XXXX。为了使错误信息更符合设备出错时的要求,可在“格式动画对象默认值”的“设备”域中输入响应的字符串。例如: 设备不工作! 通过修改默认值,可以用想要的颜色和文本表示错误信息,从而将错误处理用户化。关于“动画错误默认”标签页中的更多信息,请参阅在线帮助。 相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |