独立的调度可以作为前台或者后台任务运行。当在前台运行调度时,可以方便地在运行时环境下调试和测试脚本。当错误发生时,VBE脚本编辑器会自动启动,提示进行编辑和保存修改的内容。在编辑状态下不能运行脚本。 当调度作为后台任务运行时,它的运行不考虑 iFIX 工作台是在运行时环境还是编辑环境下,也不考虑 iFIX 工作台是否运行。如果修改输入,它会自动重启动。当 iFIX 工作台在运行时环境下,可以查看每个输入的运行状态诊断信息和统计数据,包括每个输入启动的次数和最后一次启动的时间。 调度管理器也可以在后台作为Windows的服务来运行。因为调度管理器可以作为服务运行,所以Windows的节点无论注销用户还是用户重新登录都不受影响,无论 iFIX 工作台是否运行,输入都会正常地被触发。 用户可以创建多个调度,这些调度方便用户组织和维护输入。每个调度都可以被独立的配置为前台或后台任务运行。当然作为添加到调度中的事件,可以选择是否马上监视,或者选择到下次 iFIX 工作台启动时再监视。 调度管理器具有很强的查找和替换功能,可方便用户快速地修改调度信息。有关使用查找和替换功能的其他信息,请参阅《了解iFIX》手册中的查找和替换数据一节。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |