概述

在配置环境下,iFIX显示出 iFIX工作台的调度,允许使用者在编缉工程时方便地创建、编辑和启动输入监视。

配置环境中的调度程序

在运行时环境下,可以查看调度中输入项的状态和统计数据。也可以使用“启动/停止”、“重置”和“现在开火”按钮控制输入项。

运行时环境中的调度程序

调度程序提供了如下功能:

  • 方便查看和编辑输入的电子表设计。
  • 根据需要调度多个子项和使用不同的触发频率。
  • 可以在Microsoft Windows下作为服务运行。
  • 专家,通过多命令脚本向导配置常用事件。
  • 方便监视输入和查看诊断的统计数据。
  • 按照要求触发已经定义的脚本。
  • 分别可以作为前台或者后台任务来运行调度。

另请参见

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。