调度程序使用入门

在启动调度程序之前,应该理解调度程序是如何执行脚本的。调度程序可以作为前台或后台任务来运行。当以前台方式运行时,它与 iFIX工作台运行在相同的脚本线程中,允许您在运行环境下快速检测并调试脚本。在后台运行调度时,它和 iFIX工作台运行在不同的线程里,用于监视系统和触发调度事件。

调度管理器不是循环运行,而是等待事件的发生。当被选的事件发生后,在后台运行的调度中的脚本被触发,它被添加到队列中且在前面的脚本执行结束之后再执行。所以按后台方式运行的调度执行对于监视任务是非常理想的。它与在 iFIX工作台里以前台方式运行的调度脚本的触发是完全一致的。

创建调度在前台运行通常用于测试和调试。一旦在前台调试和测试通过,我们建议把它放到后台运行。

这部分介绍了如何使用调度:

请参阅 编写脚本手册,以了解如何在 iFIX工作区中实施脚本的说明。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。