コレクタを再起動する

コレクタを再起動すると、停止後に再び起動できます。コレクタを再起動できるのは、対象のコレクタが実行中の場合のみです。
  1. 再起動するコレクタに接続されているシステムにアクセスします
  2. [コレクタ]を選択します。
    システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。
  3. 再起動するコレクタを含む行を選択します。
  4. [操作]を選択し、[再起動]を選択します。
    [Restart: <collector name>](再起動:<コレクタ名>)ウィンドウが表示されます。
  5. コレクタが Windows サービス モードで動作している場合は、[再起動]を選択します。コレクタがコマンドライン モードで実行されている場合は、[ユーザ名][パスワード]フィールドに値を入力して、[再起動]を選択します。
    コレクタが再起動し、データ収集が再開します。