iFIX工作台是使用iFIX的起点。它提供了一个灵活的集成开发环境供您创建和修改用于本地节点的文档和画面。作为该环境的一部分, iFIX WorkSpace也启动,并且被集成到iFIX应用程序中,排除切换至其它程序的需求。iFIX WorkSpace提供具有所有必须的工具的工作区域来添加一个画面,创建一个调度,或修改一个脚本。
使用 iFIX工作台,也能够从其他程序嵌入ActiveX控件到画面文件,例如Word和Excel。像iFIX文档一样,ActiveX文档出现在iFIX 工作台提供的工作区域中。如果使用了自己创建的ActiveX 控件,WorkSpace会自动显示这些控件定义的菜单和工具条。
您可以使用iFIX 工作台显示文件的层次视图。方便用户查找文件,调用iFIX功能或其他第三方应用。
iFIX 工作台允许用户随时进入VB编辑器(VBE)。使用这个编辑环境可以把VB脚本集成到iFIX图形文件中。使用VBA脚本,能够定制和控制iFIX动作。例如,通过VBA脚本替代iFIX固有的数据输入方式,从而在运行方式下使用自定义的数据输入方式。例如,通过VBA脚本替代iFIX固有的数据输入方式,从而在运行方式下使用自定义的数据输入方式。
但是iFIX工作台不仅仅是一个配置工具。还提供了一个运行版功能,开发人员可以测试和运行iFIX文件。同时这个环境还能够进行安全策略设置,如禁止操作员进入预先设定的某些画面。
本章主要讨论了如何使用 iFIX WorkSpace以及如何在系统树中进行操作。此外还介绍了两个iFIX工作台环境的可选选项。
相关信息
如何做...