在安装和配置了iFIX之后,就可以开始使用 iFIX工作台了。 在编辑模式下默认地,启动iFIX时启动工作台。这是因为,默认地,工作台被配置作为启动任务来运行。当iFIX工作在默认模式下打开时,它在编辑模式下运行。 也可以通过单击启动并指向程序, - iFIX,然后指向iFIX工作台,在配置模式下启动工作台。 另外,可以使用该命令行在编辑模式下启动 iFIX工作台。 WORKSPACE "C:\My Path\Filename.grf" 在启动上使用该命令打开一个指定的画面。有关配置启动任务的更多信息,请参阅iFIX后台任务一节。 在运行模式下可以通过使用附加的命令行参数,在运行模式下启动iFIX工作台。例如,这里使用/fo命令来指定想要在运行模式下打开的画面: WORKSPACE /fo "C:\My Path\Filename.grf" 更多信息,请参考iFIX工作台命令行参数部分。 启动了工作台之后,可在配置和运行模式之间切换,方法为:使用 Ctrl+W 快捷操作,或依次单击“工作台”和“切换至运行”(或“切换至配置”)(“经典”视图),或从“主页”选项卡的“工作台”组中单击“切换至运行”(或“切换至配置”)(Ribbon 视图)。 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |