了解 iFIX 和远程桌面服务

配备远程桌面服务的 iFIX 允许多个客户端在一个服务器上单独运行 iFIX 的各个实例。一个配备远程桌面服务的演示 iFIX 环境,在下图中画出,包括服务器、一个或多个 iFIX SCADA 节点,以及多个客户端。

示例 1:iFIX 终端服务器 环境

瘦客户端通过微软的远程桌面协议 (RDP) 或 Citrix 的独立计算结构 (ICA) 协议访问远程桌面会话主机。每个瘦客户端通过 RDP 客户端或者 ICA 连接远程桌面会话主机计算机以访问服务器上的应用程序。在瘦客户端上不必安装或运行iFIX软件。

在远程桌面会话主机上为每个瘦客户端运行单独的 iFIX 会话。瘦客户端可以用非常少的客户端侧资源来执行各自iFIX的实例。用户和在本地计算机上使用iFIX有相同的体验。如果在配备远程桌面服务的 iFIX 环境中拥有客户端和 SCADA,您可以从瘦客户端上访问和管理任何 SCADA。例如:在瘦客户端计算机上,用户可以通过网络SCADA画图、增加标签、甚至更改设定值。

配备远程桌面服务的 iFIX 环境的另一个例子,在下图中说明,包括在同一计算机上以服务方式运行 iFIX SCADA 的远程桌面会话主机,以及多终端服务器客户端。

示例 2:iFIX 终端服务器 环境

有关远程桌面服务环境的详细信息,请参阅“Microsoft Windows 操作系统帮助”中的远程桌面服务配置概述。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。