远程桌面服务简介

您可以使用 Microsoft Windows Server 2012 和 Microsoft Windows Server 2008 R2 的远程桌面服务集中管理和执行 iFIX®。远程桌面服务环境是一种瘦客户端架构,其中所有应用程序处理都在服务器上集中进行。

客户端只需安装一个小的 Microsoft 瘦客户端软件或通过 Internet Explorer 5.5(或更高版本)浏览器连接,瘦客户端就能在服务器上初始化和运行独立的 iFIX 实例。在此过程中,只有图形、键盘、鼠标等指令在服务器和客户端之间传送,大大降低网络的流量负载。

将远程桌面服务与 iFIX 结合使用可提供:

易于维护 – 您可以将 iFIX 的一个副本安装到“服务器”上,允许多个用户从“服务器”运行客户端。iFIX 的升级和 SIM 只需安装在“服务器”上。

共享画面 – 每个用户都可访问相同组的画面。当某个画面改变时,所有的用户都得到修改后的画面。

远程访问 – 使用远程桌面服务高级客户端 (TSAC) 或远程桌面协议 (RDP),客户端可以连接到 iFIX 服务器/远程桌面会话主机并通过 Internet Explorer 5.5 或更高版本访问 iFIX。

Windows 中的内置 RDP – Windows 客户端可以使用远程桌面协议 (RDP) 进行连接,并通过 Internet Explorer 访问 iFIX。

安全 – 对 iFIX 远程桌面会话主机和客户端会话之间的数据进行加密。在客户机和 iFIX 远程桌面会话主机之间还有额外的安全。

轻巧的客户机 – iFIX 远程桌面会话主机在本地处理客户端执行的软件。连接服务器的客户端不需要具备运行 iFIX 通常所必须具备的处理能力。这允许从其他 Windows 平台运行平台的客户端通过远程桌面服务执行 iFIX。

专业的环境 – 您可以通过终端服务严格控制用户的帐户。例如,可以配置一个用户帐户只能启动并执行iFIX程序。当该用户登录时iFIX自动启动,但不能访问Windows的桌面。当该用户退出 iFIX 时,他将自动注销终端服务器帐户。

手持设备环境 – 您可以通过终端服务使用无线手持设备显示 iFIX 屏幕。

文件访问控制 – 使用 Windows 文件保护功能,您可以限制允许用户访问和修改的目录。文件保护功能还可以创建一个安全、独立的环境来开发和测试新的画面。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。