建议您将远程桌面会话主机安装在一台计算机上,不要将此计算机作为域控制器。请确认已经备份了终端服务器的许可,以防丢失数据。 有关最新的远程桌面服务许可信息,请访问 Microsoft 网站。 iFIX 远程桌面客户端如果将 Windows Server 客户端连接到禁用外部连接许可的远程桌面会话主机,则使用来自客户端的许可证。第一次连接到服务器时,许可即被激活。 外部连接许可以前被称为 Internet 连接许可。iFIX 不支持外部连接许可。默认情况下,在远程桌面会话主机上禁用外部连接许可。 如果运行非 Windows Server 2012 或 Windows Server 2008 客户端计算机,则需要从 Microsoft 购买 Windows 远程桌面服务客户端访问许可 (TSCAL)。首次使用远程桌面服务设置 iFIX 时,您将拥有一个 120 天的临时许可证,可以从服务器最多运行 10 个客户机。最先连接到服务器上的 10 个 Windows 9x 和 NT 客户机占用这些许可。 注意:远程桌面服务客户端访问许可证 (TSCAL) 是以安装的计算机计数的,而非并发的客户数。 警告: 一旦激活了TSCAL ,此许可就会与该计算机联系在一起。不能通过重新启动计算机清除许可的使用。如果重新格式化计算机,必须与 Microsoft 联系,重新获取许可。 iClientTS 许可和密钥远程桌面会话主机需要 iClientTS 硬件密钥才能使 iFIX 在远程桌面会话主机模式下运行。瘦客户机则不需要硬件密钥。 如果已经购买了 iClientTS,请确保正确使用许可。使用远程桌面服务功能,您可以将传入客户端连接数限制为您购买的 iClientTS 许可证数。您还可以使用远程桌面安全和 iFIX 安全来限制可以在远程桌面会话主机上启动 iClientTS 会话的用户。 如果 iClientTS 许可允许使用含开发人员、运行时和只读用户的混合环境,硬件密钥必须是开发版的密钥。限制用户: 仅限运行时 – 实现 iFIX 安全性和授权只能使用工作台运行时应用程序。 只读 – 选择单个安全区域,然后将此安全区域应用到所有标签。配置 iFIX 安全,使只读用户无权访问该安全区。 也可通过设定用户环境,禁止用户修改任何设定值,将用户限定为只读用户。例如:创建画面时,将所有数据链接的“数据输入类型”设置为“无”。或者在使用报警一览时,清除“报警一览配置”对话框中的“操作员”选项卡中的所有项。 如果 iClientTS 许可允许使用“运行”和“只读”的混合环境,则硬件密匙必须是运行版的密匙。限制用户为“只读”,请使用上述方法。 有关设置许可系统和iFIX安全的更多信息,请参阅配置安全功能手册。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |