iFIX 和远程桌面服务限制

下面是 iFIX 和远程桌面服务的限制和假设的列表。

  • 远程桌面会话主机计算机必须安装 Windows Server 2012 或 Windows Server 2008 R2。有关 iFIX(带 Service 包陈述)支持的特定版本,请参阅 iFIX IPI 的“系统要求”选项卡。
  • iFIX 不支持在 Windows Vista 上运行远程桌面会话。
  • 在远程桌面客户端会话中不支持变更管理。
  • 不支持在 Windows NT 4.0、Windows 2000 或 Windows 2003 上运行 iFIX。
  • 远程桌面服务无法解决 200 个 iClients 连接到一个 SCADA 节点的 iFIX 限制。
  • 在远程桌面会话主机上,不支持在同一计算机上运行 FIX32 和 iFIX。
  • 尽管Windows允许计算机名最多可为15个字符,但iFIX节点名最多只能为8个字符。
  • NETBIOS 不支持用于将视图(远程桌面会话主机计算机)连接到 SCADA。
  • 根据设置,某些热键(例如 Ctrl+ALT+DEL)不可用或已被重新映射。
  • 不支持客户端的报警打印。
  • 安装iFIX后必须创建用户帐户。
  • 如果将 iFIX 与远程桌面服务配合使用且所有客户端共享同一 iFIX 文件夹,则可以在每个客户端上单独配置工具栏。参考 iFIX 工作台工具条和远程桌面服务章节获取更多详细信息。
  • 由于微软禁用了远程桌面会话的屏幕保护程序,因此 iFIX 屏幕保护程序无法在远程桌面客户端上工作。

可伸缩性

根据服务器处理能力和内存的大小,每个服务器的客户端数量可以不同。iClientTS 的性能取决于系统的最初设计。如果在开发应用程序时系统做了较好的优化,同时又避免了不必要的动画,那么每个服务器上就可以运行更多的客户端。

微软的“性能监视器”可以监视服务器可以处理多少个iClientTS会话。有关优化 iClientTS 性能的更多信息,请参阅使用远程桌面服务优化 iFIX 章节。

提示:请注意,如果在远程桌面会话主机上 SCADA 服务器以服务方式运行,处理器速度和优化过程将更为重要。请阅读使用远程桌面服务优化 iFIX 章节。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。