iFIX 和远程桌面服务 — 少于 5 个客户端
以下最低硬件 在支持少于五个 iFIX 终端会话的低端机器上使用 iFIX 和远程桌面服务时,并且 iFIX 项目具有包含少量动画、形状和位图的画面,以下最低硬件建议适用:
注意:要在 32 位平台上使用 4 GB 以上的内存,您需要使用物理地址扩展 (PAE)。有关PAE的详细信息,请参阅http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366796%28v=vs.85%29.aspx。
- 至少 40 GB 的可用硬盘空间。强烈建议在硬盘驱动器上多留出若干 GB 的可用空间以避免性能问题。
请注意,iFIX 报警和历史数据文件会动态增长。如果打算在一个节点上执行大量报警或数据采集,则该特定节点上可能需要更多磁盘空间。
- 其他 GE 产品(例如,Plant Applications 和 Proficy Historian)需要额外的空间。有关特定系统要求,请参阅产品电子书中的“重要产品信息 (IPI)”主题。单击该产品 IPI 表中的“系统要求”选项卡获取详细信息。
- 100 MBit 或速度更高的全双工 TCP/IP 兼容网络接口适配器,用于 SCADA 和客户端节点之间的 iFIX 网络通讯。由于服务器带宽与连接的客户端数成线性比例,因此服务器上网卡的速度应能够容纳这些连接。
注意: iFIX 不支持 IPv6。如果您在使用 iFIX 和远程桌面服务时禁用 IPv6,请确保本地 HOSTS 文件不包含任何 IPv6 引用。例如,删除 HOSTS 文件中的“::1 localhost”行,并将其替换为引用 IP 地址和本地主机名的行(必要时)。
- 一个未占用的直接连接 USB 端口。一些触摸屏、指向设备和 I/O 驱动程序需要一个串行端口。附加的 I/O 硬件端口应随计算机一起订购。
- SVGA 或更好的彩色监视器,24 位(16,777,216 色)显卡,分辨率最低为 1024x768。
- 能够打开上下文菜单的两键鼠标或兼容的指向设备(例如触摸屏)。
- 为了在远程桌面服务环境中使用 iFIX 获得最佳性能,请参阅 iFIX 电子书《优化 iFIX 以用于远程桌面服务》。
iFIX 和远程桌面服务 — 最多 25 个客户端
在最多支持 25 个客户端的高端计算机上使用 iFIX 时,以下最低硬件建议适用:
- Intel® Xeon® Quad-Core 处理器,运行速率为 3.2 GHz 或更高。为了提高性能,请考虑使用更高的主频。请注意,计算机至少要使用四核处理器;单核处理器(带或不带超线程)不受支持。多核计算机不支持超线程。
- 不支持 SpeedStep® 技术,因此不得启用。
- 对于时钟同步,Windows Net Time 和 W32tm 命令都受支持。但是,如果使用 W32tm 命令,在重新同步时钟时,请确保使用 /nowait 指令。例如:W32tm /resync /nowait。此 /nowait 参数将命令操作系统根据时间服务器进行步进调整。
- 在您的计算机上必须禁用省电设置。切勿使用任何影响 CPU 时钟速度的电源设置功能。
- 最低 32 GB 的 RAM。为了提高性能,请考虑使用更多内存。
注意:要在32位平台上使用4 GB以上的内存,您需要使用物理地址扩展(PAE)。有关PAE的详细信息,请参阅http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366796%28v=vs.85%29.aspx。
- 至少 40 GB 的可用硬盘空间。即使已为 iFIX 预留了 1 GB 的空间,仍然强烈建议硬盘上应另有若干 GB 的可用空间,以避免出现性能问题。
请注意,iFIX 报警和历史数据文件会动态增长。如果打算在一个节点上执行大量报警或数据采集,则该特定节点上可能需要更多磁盘空间。
- 其他 GE 产品(例如,Plant Applications 和 Proficy Historian)需要额外的空间。有关特定系统要求,请参阅产品电子书中的“重要产品信息 (IPI)”主题。单击该产品 IPI 表中的“系统要求”选项卡获取详细信息。
- 100 MBit 或速度更高的全双工 TCP/IP 兼容网络接口适配器,用于 SCADA 和客户端节点之间的 iFIX 网络通讯。由于服务器带宽与连接的客户端数成线性比例,因此服务器上网卡的速度应能够容纳这些连接。
注意:iFIX不支持IPv6。如果您禁用IPv6以使用iFIX终端服务器,请确保本地HOSTS文件不包含任何IPv6引用。例如,删除 HOSTS 文件中的“::1 localhost”行,并将其替换为引用 IP 地址和本地主机名的行(必要时)。
- 一个未占用的直接连接 USB 端口。一些触摸屏、指向设备和 I/O 驱动程序需要一个串行端口。附加的 I/O 硬件端口应随计算机一起订购。
- SVGA 或更好的彩色监视器,24 位(16,777,216 色)显卡,分辨率最低为 1024x768。
- 能够打开上下文菜单的两键鼠标或兼容的指向设备(例如触摸屏)。
- 为了在远程桌面服务环境中使用 iFIX 获得最佳性能,请参阅 iFIX 电子书《优化 iFIX 以用于远程桌面服务》。
相关信息