安装ODBC驱动程序

ODBC驱动程序几乎总是附在下列组件中:

  • ODBC驱动程序。也许在程序集中不止一个驱动程序。Intersolv's ODBC Data Direct pack和Microsoft Desktop Driver pack就是很好的例子。
  • ODBC驱动程序管理器,ODBC32.DLL
  • ODBC管理员,ODBCAD32.EXE,用来添加、删除和配置数据源的。

安装ODBC驱动程序,从光盘或软盘运行“Setup”程序。如果安装的驱动程序管理器和管理员带有版本确认的选项,请“确认”。

驱动程序安装后,ODBC管理程序图标出现在控制面板中。根据该驱动程序和安装的ODBC组件,图标也许有32位徽章。如果ODBC图标没有出现在控制面板内,那么驱动程序可能被安装在独立的组中。

iFIX ODBC只支持32位ODBC驱动程序。iFIX ODBC作为Windows 的服务运行,必须是ODBC v2.5或更高版本的ODBC驱动程序。有关以服务方式运行iFIX ODBC的详细信息,请参阅以服务方式运行iFIX ODBC

注意:iFIX ODBC 驱动程序将 A_EGUDESC 字段截断为 4 个字符,尽管可以输入最多 33 字符。另外,它只支持大写字符。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。