以服务方式运行iFIX ODBC

可以作为Windows 下的服务运行iFIX及多种其他任务,例如SQL任务。当这样做时,可以注销操作系统而不必关闭iFIX ODBC。这为过程应用提高了系统的安全级,因为操作员在交接班时可以登录和注销一个节点而不必影响应用过程。

让SQL任务(WSQLODC.EXE)作为服务运行,必须使用系统数据源。如果使用用户数据源,将出现与下列错误类似的错误:

Data source name not found and no default driver specified.

配置系统数据源与配置其他数据源的过程很相似。唯一的不同是必须单击“ODBC数据源”对话框中的“系统DSN”按钮,并添加所要的数据源。有关系统数据源的详细信息,请参阅系统和用户数据源

有关为iFIX ODBC支持的每种数据库配置数据源的详细信息,请参阅安装和配置数据源

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。