基于Windows安全使用iFIX可以将iFIX用户帐户连接到Windows用户帐户。这将允许使用已经存在的Windows用户帐户进行密码确认。支持本地Windows帐户和域Windows帐户。 还将获得Windows安全的下列优点:
操作员可以通过输入其 Windows 用户名和密码登录 iFIX。iFIX 将此信息发送到 Windows 进行验证。如果操作者的帐户指定了一个Windows域名,则用户名称和密码被发送到Windows域控制器进行鉴定。如果Windows确认了用户名和密码,则iFIX完成登录过程。否则,它将记录错误。有关登录iFIX的更多信息,请参阅使用iFIX安全章节。 有关设置Windows用户帐户在iFIX中使用的更多信息,请参阅配置Windows用户帐户章节。 配置iFIX使用Windows安全帐户有两种基本方法: 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |