安全同步器是一种应用程序,它允许给基于Windows安全配置的iFIX用户帐户分配iFIX安全权限。对于Windows用户帐户和iFIX用户帐户,这种模型能够使得采用Windows安全作为配置的中心源。因此,这种集中安全环境可帮助其符合FDA 21 CFR Part 11法规。 注意:当前的iFIX软件必须安装运行在使用安全同步器的计算机上。 操作概述首先,应当给每一个希望分配的iFIX权限创建Windows组。这包括iFIX安全区域、应用特性和组。其次,应当给这些Windows组分配Windows用户。安全同步器访问这些Windows帐户信息,并基于这些信息来增加、修改和删除iFIX安全用户帐户。安全同步器只修改那些为使用Windows安全而配置的iFIX安全用户帐户。然而,可以配置安全同步器去删除那些来自于iFIX的非Windows用户。有关删除用户可更多信息,请参阅 使用命令行 章节中的/R参数。 安全同步器既可以作为后台任务定时运行,也可以手动运行。请参阅 调度安全同步器以了解详细信息。 注意:必须给运行或者调度安全同步器的iFIX用户分配安全同步器应用特性。
提示:如果运行安全同步器并且启用管理改变,安全文件可能由其他人控制而不能修改。有关变更管理规则的更多信息,请参阅检出一节。查看报警安全同步器的日志文件结果。如果在默认路径安装 iFIX,那么可以在 C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\ALM 文件夹中找到此 .log 文件。 除了能够在一些配置中运行同步器之外,安全同步器还提供了下列一些特性:
注意:
参阅 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |