iFIX工作台提供了一个运行时环境。操作员在这个环境中不可以执行下列操作:
通过启用环境保护,您可以限制操作员执行上述操作并提供一个安全的运行时环境。欲知有关设置安全环境的更多信息,请参阅在运行时环境中限制访问章节。 配置安全环境之后, iFIX工作台使用该配置作为运行时环境的默认值。您可以设置用户帐户以通过为其分配某些安全功能来覆盖这些设置的一项或多项。 通常,登录用户的权限将覆盖 iFIX 工作台用户首选项中的环境保护设置。该规则的例外是启用 ALT+F4 选项。如果选择“禁用标题栏和菜单”选项且取消选择“允许 ALT+F4”选项,则用户将无法使用 ALT+F4 组合键关闭工作台。 重要说明:如果您计划在 iFIX 作为服务运行时使用环境保护,并且您正在版本比 Microsoft Windows 8 或 Windows Server 2012 更早的系统上运行,请确保将 TSFE.EXE 添加到您的 Windows 启动程序组。TSFE.exe 是一种 iFIX 应用程序(位于 iFIX 安装文件夹),在新用户登录进 Windows 时提供任务切换和键盘过来功能。通过添加 TFSE.exe 到启动组,确保用户可以登录启用了环境保护的 Windows,然后在合适、安全的环境中操作 iFIX。使用 Microsoft Windows 8 和 Windows Server 2012 之类的系统时无需将 TFSE.exe 添加到您的启动组,因为这些系统具有不同的工作原理。 提示:请注意,如果禁用工作台标题栏且不允许 ALT+F4 选项,则不能直接在运行模式下关闭工作台。这是一个安全特性。如果需要关闭功能,可以添加 VBA 脚本以关闭工作台。有关如何将此脚本添加到画面中的详细信息,请参阅使用 VBA 脚本关闭 iFIX 工作台这一章节。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |