除了保护脚本之外,通过使用安全区域属性还可以保护画面和调度。使用属性窗口可以在画面和调度上设置这种属性。关于属性的更多信息,请参阅《创建画面》手册中的控制对象属性 一章。在运行时,此属性限制对画面或调度的访问,因此,只有有权进入特定区域的用户才可以访问在此安全区域内分配的画面或调度,如下图所示。 ![]() 保护画面和调度 在保护画面和调度图中,请注意,John可以访问在安全区域Line 1中的画面和调度,因为他有此权限。而Frank不能访问安全区域Line 1,因为他只有访问Line 5的权限。如果Frank试图打开在安全区域Line 1中的画面或调度,则出现一信息框,警告他非法进入安全区域。除报警一览之外,此非法进入被记录在安全审计跟踪和每一个启用的报警目的文件中。 给运行状态预装所配置的画面和调度也会被安全区域限制。因此,如果您将操作员显示 OVERVIEW.GRF 分配给安全区域线路 4 并将工作台配置为在启动时自动加载画面,则 John 登录时不会加载画面,因为他没有线路 4 的权限。预装入调度以相同的方式工作:登录的用户必须有调度的安全区域的权限,否则无法运行。 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |