排错

下表列出了配方编辑器显示的信息。也包括了消息、错误响应或消息的含义。用户请求操作后,要单击“确认”按钮以确认信息。

配方管理器消息 

消息

含义和操作

确定要清除所有覆盖吗?

配方编辑器将删除取代值列的所有值。如要删除选择“是”,否则选择“否”。

确实要删除配方recipe_name吗?

配方编辑器将删除配方recipe_name及所有与它有关的文件。选择“删除”按钮以删除这些文件,否则选择“取消”按钮

反余弦表达式错(操作数 < -1 或 > 1? )

配方编辑器将对大于 1 或小于 -1 的数求反余弦。重新输入公式中的操作数。

反正弦表达式错(操作数 < -1 或 > 1? )

配方编辑器将对大于 1 或小于 -1 的数求反正弦。重新输入公式中的操作数。

审计跟踪字段无效

打开的文本配方中审计跟踪字段是无效的。@tekstart@有效的输入为:无审计跟踪概要审计跟踪详细审计跟踪。@tekend@按照编辑文本配方章节中的原则修改文本配方。

以10为底的对数表达式错(操作数<=0? )

配方编辑器试图对小于1的数求以10为底的对数。重新输入公式中的操作数。

除法表达式错(被零除?)

配方编辑器做除法时,被除数是0。重新输入公式中的操作数。

自然对数表达式错(操作数<=0? )

配方编辑器试图对小于或等于0的数求自然对数。重新输入公式中的操作数。

平方根表达式错(操作数< 0?)

配方编辑器试图对负数求平方根。重新输入公式中的操作数。

无法删除配方文件 filename。是否要继续删除此配方的文件?

配方编辑器无法删除配方文件 filename。文件可能有一个或多个属性设置为阻止删除或文件可能正在使用(例如,从文件服务器)。选择“是”按钮以继续删除或选择“否”按钮以终止删除。

不能打开显示格式文件

启动时,配方编辑器不能确定显示格式文件,DEFAULT.RFT。这个文件可能不存在或已经改名。为建立这个文件,编辑显示格式并保存在LOCAL 路径下。

不能显示安全区列表

配方编辑器不能显示有效的安全区。请在继续操作前咨询您的系统管理员或联系 GE 支持部门。

不能检测数据,节点名 node:tag.field 错误

配方编辑器不能从数据库上装,因为不能读该点。可能是内存中的块有问题或是通讯问题。重装数据库,如果该块是在远程节点上,要保证网络通讯正常。

不能打开非配方文件

因为指定的文件不是配方文件或扩展名不对,配方编辑器不能打开。关于配方文件的扩展名,请参阅配方文件

不能打开剪贴板

配方编辑器不能确定或使用系统剪贴板文件。该文件可能被改名或破坏。

不能从数据库读数据

配方编辑器不能从数据库上装数据。可能是通讯问题或是内存中的数据库被破坏。重装数据库,如果该块是在远程节点上,要保证网络通讯正常。

不能从剪贴板粘贴

配方编辑器不能从系统剪贴板粘贴数据。往剪贴板拷贝一行信息,然后再粘贴回配方中。

不能保存备份配方文件

试图保存主备份或控制备份配方。选择不同的配方类型,然后再保存配方。

不能保存非配方文件

文件扩展名错误。关于配方文件的扩展名,请参阅配方文件

保存无名的配方文件

试图从配方操作窗口保存新的配方文件。转换到配方开发窗口,然后再保存配方

不能设置批次容量(原因

在设置批次容量对话框输入的批次容量为:

  • 大于 9,999,999.0,
  • 小于 0.0000001,
  • 负数,或
  • 包含非数字数据
  • 重新输入批次容量再试一次。

不能设置标签组(替换时不能删除指定的标签组)

当配方编辑器替换符号时,试图删除标签组或重新指定标签组。在指定标签组对话框单击“取消”按 钮,然后从窗口菜单选择显示符号命令。之后,就可以删除标签组或重新指定标签组。

不能设置闭锁(只能用 F_ 字段 )

上装或下载闭锁块的字段类型不对。对于闭锁块只能用 F_ 字段 。

不能剪切到剪贴板

配方编辑器不能将数据拷贝或剪切到系统剪贴板上。往剪贴板拷贝一行信息,然后再粘贴回配方中。

修改公式或取代值极限将清除取代值。是否继续?

当配方项或变量使用取代值时要修改取代值极限。选择是按钮以清除取代值并修改取代值极限,或选择否按钮以终止修改。

循环引用

有互相引用的公式。修改其中的一个公式消除循环。

不能修改列。

配方编辑器不能替换该列的数据,因为这一列是不可修改的选择其它列或修改显示格式。

是否保存配方?

在没有保存修改的配方前选择了退出命令。选择“是”按 钮将保存配方并退出配方编辑器。要退出且不做任何更改, 选择“否”按钮。选择“取消”按钮将不退出配方编辑器。

编辑器错误

配方编辑器不能启动文本编辑器。关闭一个或多个应用程序,然后再启动。如果仍有问题,重新启动计算机。

错误检查此项:不可以修改这个字段。

试图在计算值列输入数据。这一列是显示配方项或变量的公式值,不可以直接修改。

错误检查此项:只能是F_ 和A_ 字段。

输入的字段类型错误。只能是F_ 和A_ 字段。

错误检查此项:配方是在TAGNAME 方式

在配方编辑器替换符号名时试图增加或删除配方项或变量。从窗口菜单选择显示符号命令,然后增加或删除配方项或变量。

读显示格式文件错,检查版本

配方编辑器将要装入的显示格式包含有错误的版本号或已被破坏。用编辑显示格式命令重新编辑并保存。

错误设置此项:校验项错(on 或off)

校验列输入的值不对。在这列只能输入ONOFF

错误设置此项:不能增加 node.tag.field。超出了最大项数。

试图增加大于850的配方项。一个配方最多可有850个配方项。

当配方中有850个配方项又进行搜索时也出现这个信息,因为在搜索时配方编辑器要用一个项作为临时项。为避免这个错误,删除一个配方项。

错误设置此项:变量名不能用关键字。

试图用关键字作为变量名。再输入其它的名字。关键字列表请参阅配方关键字表。

错误设置此项:配方中已有该标识符。

输入的变量、配方项或符号已经存在。再输入其它的名字。

错误设置此项:公式语法错误

输入的公式语法错误。重新输入公式,请参阅 使用公式

错误设置此项:取代值极限语法错

输入的取代值极限语法错。按输入取代值 上下限的说明重新输入。

错误设置此项:取代值语法错

输入的取代值语法错。确保输入的串用引号括住。

注意: 在取代值列不能输入公式、关键字和变量。

错误设置此项:没有计算值

取代值极限输入的是百分数或差分数。然而,配方编辑器不能计算上下限,因为当前配方项或变量是空的或无效的。修改公式。

错误设置此项:不能修改取代值

当两个取代限值均设置 RESTRICTED 时,您尝试输入一个取代值。要更改配方项的值,可更改取代限值后再输入一个取代值,或更改该项的公式。

错误设置此项:取代值越上限

输入的取代值大于取代值上限。重新输入取代值。

错误设置此项:取代值越下限

输入的取代值小于取代值下限。重新输入取代值。

错误设置此项:变量名必须以#开始并且只能是字母和下划线字符。

输入的变量名错误。重新输入以 (#) 开头的由字母或下划线组成的少于14位的变量名。

错误设置此项:变量名太长。

输入的变量名超过了15个字符( 包括 #)。重新输入变量名。

读标签组文件出错

指定给配方的标签组文件是不可读的。选其它标签组或重新生成标签组。创建标签组,请参阅 使用标签组编辑器

表达式嵌套太多

公式中引用的变量超过了14 层。修改公式。

无效项。请在列表框输入名字

在打开控制配方对话框中,输入的控制配方不存在。或者将控制配方拷贝到控制配方路径下或者从列表框选择一个配方。

无效的项号

在跳至项对话框中输入了负数或非数字数据。重新输入行号。

关键字没有定义

公式中的关键字没有值。关于如何给关键字赋值请参阅了解配方关键字

数据类型不匹配

或者对F_字段时输入了串常量或试图对串常量设置绝对值,百分或差分极限。为了改正这种错误,输入可计算数值的公式或取代值,然后输入取代值极限。

没有选择列

在没有选择列的情况下选了搜索和替换按纽。选择要搜索的列,然后单击搜索按钮进行搜索和替换。

不可以计算公式

公式中引用的变量没有值。修改公式。

在错误清单中没有选择项

在错误清单对话框中选择了跳至项按钮而没有选择项。先选择一个错误再单击跳至项按钮。

没有指定标签组或标签组文件不存在

选择了显示标签组命令而没有指定标签组。要创建标签组,请参阅使用标签组编辑器一章。要指派标签组,从“选项”菜单中选择“指派标签组”,然后在出现的对话框中输入标签组的名称。

没有输入取代极限值

在取代对话框中选择了绝对值、百分数或差分数而没有输入相应的值。填写相应的值再试一次。

没有找到注释文件 [filename]。是否要生成?

配方编辑器不能确定当前配方的注释文件。选择是按钮将建立注释文件并启动Notepad。选择否按钮就退回到配方中。

超出范围

输入的标准批次容量为:

  • 大于 9,999,999.0,
  • 小于 0.0000001,
  • 负数,或
  • 包含非数字数据。

重新输入所需的标准批次容量,再试一次。

粘贴 `tagname': text 错误保持项 放弃项或 撤消粘贴?

您正在将配方项或变量粘贴到可能已存在、没有有效公式或“校验”列中包含除 YESNO 以外文本的配方。选择“保持项”按钮以便保留所粘贴配方项的有效部分,或选择“禁止项”按钮阻止将整个配方项粘贴到配方中。如要取消操作,选择“取消粘贴”按钮。

预查没有完成(原因

在上装或下载期间发生了错误以至配方编辑器不能完成检查。重新启动计算机。

RCP.INI中校验超时值错误;使用缺省值

配方编辑器的启动文件,RCP.INI,中的校验超时值为:

  • 大于 65535,
  • 小于 1,
  • 负数,或
  • 包含非数字数据

因为超时值是无效的,配方编辑器使用补缺值,30秒。为修改超时值,按修改校验超时时间值的说明修改RCP.INI。

在项 #row_number 重新计算失败。@tekstart@Error number: text@tekend@

配方编辑器无法计算第 row_number 行中公式的值。检查此公式并确保其符合公式语法。如需有关公式的更多信息,请参阅使用公式

没有配方项

上装或下载的配方是空的。或者打开一个配方或者在这个配方中输入标签名。

替换文本?

配方编辑器将用替换串替换搜索串。选择“是”按钮替换当前的搜索串。选择“替换全部”按钮替换所选列的全部搜索串。选择“否”按钮不进行替换。

行号太大

在跳至项对话框中输入的行号大于电子表格中的最后行号。重新输入行号。

找到了 x 个搜索串。替换全部?

配方编辑器将用替换串替换搜索串。然而,找到了若干个搜索串。选择“是”按钮替换当前的搜索串。选择“替换全部”按钮替换所选列的全部搜索串。选择“否”按钮不进行替换。

标签组文件不存在

配方编辑器不能定位指定的标签组文件。或者标签组文件不存在或者不是在图形路径下。将标签组文件拷贝到图形路径下或用标签组编辑器建一个标签组文件。

标签名不存在。是否继续?

配方编辑器在数据库中找不到要增加的标签名。选择“否”按钮不增加该标签或选择“是”按钮增加该标签。如果在配方中要增加该标签,那么在数据库中也要增加这个标签,否则就不能上装或下载配方。

搜索串没找到

配方编辑器在所选列没有找到搜索串。

列宽度必须是在 1 和 100 之间。

输入的报告列宽度为:

  • 大于 100,
  • 小于 1,
  • 负数,或
  • 包含非数字数据。

重新输入所需的列宽,再试一次。

编辑器已经运行

要打开文本编辑器已经在使用中。选择“确定”按钮,配方编辑器自动地切换到文本编辑器。修改注释文件。如果要退出文本编辑器,从文件菜单选择退出命令。

配方项有取代值。

当有取代值时标定批大小。选择“继续”按钮进行标定或选择“取消”按钮终止操作。如要清除所有的取代值并标定批大小,选择“清除全部”按钮。

将删除配方项。是否继续?

要删除当前的标识符。这将删除整个配方项或变量。选择“是”按钮删除。选择“否”按钮不删除。

不能修改列。检查显示格式。

试图在不可修改列输入数据。要使列可修改,请参阅修改列章节。使列可修改后,请再次尝试在列中输入数据。

未授权访问

没有权限启动配方编辑器的操作窗口或运行窗口。和系统管理员协商之后再继续操作。

使用内部显示格式

配方编辑器使用补缺格式,因为没有找到 DEFAULT.RFT 文件。为了在启动时装入这个文件,该文件一定要放在 LOCAL 路径下并重新启动配方编辑器。

变量没有在配方中定义

在公式中输入的变量未定义。定义这个变量。

只能是控制配方转换到操作窗口

当前电子表格中打开的是无名配方,主配方,主文本配方或备份配方。在转换到操作窗口之前或者打开一个控制配方或者将当前配方保存为控制配方。

在操作窗口只能打开控制配方

在启动配方编辑器时,指定的命令行参数是打开主配方,主文本配方,或 DOS 配方。然而,配方编辑器设置的是在操作窗口自动启动。为了显示指定的配方,选择 OK 按钮以显示配方操作窗口,然后转换到配方开发窗口并打开配方。为了在配方开发窗口自动启动,转到配方开发窗口并设置为在 DEV 窗口启动。

没有运行配方开发的权力

配方编辑器试图显示配方开发窗口。然而,用户帐号中没有定义相应的权力。和系统管理员协商之后再继续操作。

没有运行配方下载的权力

试图下载配方而又没有下载的权力。和系统管理员协商之后再继续操作。

没有运行配方操作的权力

配方编辑器试图显示配方操作窗口。然而,用户帐号中没有定义相应的权力。和系统管理员协商之后再继续操作。

没有运行配方保存的权力

试图保存配方而又没有保存的权力。和系统管理员协商之后再继续操作。

没有运行配方文本输出的权力

试图生成一个报告或者是保存主文本配方或控制文本配方而又没有相应的权力和系统管理员协商之后再继续操作。

没有运行配方上装的权力

试图上装配方而又没有上装的权力。和系统管理员协商之后再继续操作。

没有运行这个配方的权力

配方编辑器不能完成这个操作,因为在用户帐号中没有这个应用特性。和系统管理员协商之后再继续操作。

至少要显示一列

试图删除显示格式或报告中的所有列。配方编辑器要求在显示格式和报告中至少要显示一列。

无名配方报告将保存为“untitled.rcr”。是否继续?

为无名配方生成报告。如要用名 UNTITLED 保存,选“是”按钮。否则就选“否”或“取消”按钮。

注意: 如果以后给配方命名了,则配方编辑器就找不到所生成的报告。因此或者重新生成报告或者给已有的报告重新命名以保证配方名和报告名一样。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。