当 当准备生成配方时,可用配方软件包编辑并下载配方。配方程序包包含下列程序:
配方管理器
配方编辑器是配方软件包的核心。这个任务为生成、修改、删除、上装和下载配方提供了工业标准。配方编辑器也提供其他有用的特性能让你:
- 配方中加入公式。
- 自动地重新计算公式。
- 在定义的极限内公式的取代。
- 批次标定。
- 给配方指派标签组。
- 对配方进行审计跟踪。
使用公式
这一特性为编辑配方提供了方便灵活的方法。例如,配方中加入公式就可用算术表达式表示块值。用这个特性就可以按习惯的工业术语编辑配方,因此任一工程师都能看懂所写的配方并能加快编辑配方的速度。
重新计算公式
当输入或修改公式时,配方编辑任务自动地重新计算其值。利用这个特性就可以对可能的配方值做实验。
取代公式
当输入或修改公式时,配方编辑任务自动地重新计算其值。利用这个特性就可以对可能的配方值做实验。
标定批次容量
此外,配方编辑器允许动态且均匀地标定批处理大小。标定批次后,配方编辑器在被标定的过程值中保存相关比例。这一特性用于需要不断地改变产量的情况。
使用标签组
编辑配方时,可给配方指定标签组。利用这个特性,可以生成一个适于不同过程区域的配方。如果一个配方需要不同的标签组,可以用其它标签组替换当前的标签组。这种用多个标签组反复使用同一个配方的方法,既方便灵活又节约了时间和磁盘空间。
保持审计跟踪
配方编辑器还提供了易于使用的审计跟踪方法。利用这个特性,可以跟踪发生了什么,何时发生的以及是谁激发的。也可以对各标签名进行跟踪。配方编辑器将跟踪的信息送到报警目标中。
剪切和粘贴数据
另外,可以从第三方电子表格中剪切和粘贴数据。例如Microsoft® Excel™。此特性使您可以方便地用已熟悉的程序创建配方。当准备下载配方时,用这个方法可以很快地将配方剪切并粘贴到配方编辑器中。
相关信息