设置对话框“设置”对话框包含三个标签。当对话框打开时,首先自动显示“显示设置”标签。各标签说明如下: 显示设置标签服务器/组对话框指定 I/O 驱动程序、服务器和组统计信息的主刷新率(毫秒)。 有效输入 1000 ms 到 60000 ms 默认值 1 秒 (1000 ms)。 注意:如果指定非常快的刷新率(例如每 100 毫秒),其它驱动程序任务将会变慢,因为驱动程序需要不停地刷新统计信息。 项目对话框指定项目统计信息的主刷新率(毫秒)。 有效输入 1000 ms 到 60000 ms 默认值 1 秒 (1000 ms) 注意:如果指定非常快的刷新率(例如每 100 毫秒),其它驱动程序任务将会变慢,因为驱动程序需要不停地刷新统计信息。 备刷新率指定从服务器收到错误时使用的刷新率。此时将忽略主(服务器/组或项目)刷新率,而使用在此字段中输入的刷新率。驱动程序将继续以备刷新率工作,直到通信成功为止。然后,驱动程序将自动切换到主刷新率。 有效输入 5000 ms 到 360000 ms 默认值 60 秒 (60000 ms) 默认路径标签默认配置文件名指定默认 I/O 驱动程序配置文件。这是服务器在启动时加载的文件。 配置文件的默认路径指定驱动程序配置文件的默认路径。如果服务器在此路径中没有找到默认配置文件,它将创建一个新的空配置文件。 默认 iFIX 过程数据库标签自动创建文件名指定驱动程序日志文件的默认名称。日志文件将以指定名称自动创建,用来记录您从 OPC Client 驱动程序添加标签至 iFIX 过程数据库所执行的所有操作。 注意:对默认 iFIX 过程数据库标签自动创建日志文件名所做的更改将在重新启动 OPC Client 驱动程序后生效。 日志文件为 .CSV 格式,包含下列字段:
打开文件时停止 SAC让您在打开 OPC Client 配置时停止 SAC(扫描、报警和控制程序)。通常来说,当您打开或加载 OPC Client 配置时,SAC 会持续运行。但在下列情况下,我们建议在加载 OPC Client 配置之前停止 SAC:
高级标签最大大小指定 OPC Client 要求的最大内存空间。指定的内存空间将会得到分配和保留,但在需要之前不会使用。该数量为根据您输入的值,圆整到操作系统支持的最接近值。 请勿修改此字段,除非 GE 客户服务人员指示这样做。 有效输入 以字节为单位的值 默认值 10000000 字节 增量指定当 I/O 驱动程序需要更多内存时内存的增量。OPC Client 会将所输入的值圆整到操作系统支持的最接近值。 请勿修改此字段,除非 GE 客户服务人员指示这样做。 默认值 4095 字节 超支缓冲指定紧接着驱动程序主内存(由“最大大小”字段确定)的内存区域。OPC Client 会将所输入的值圆整到操作系统支持的最接近值。如果试图访问此区域中的内存,将会产生错误。如果系统尝试使用超支缓冲中的内存,则驱动程序也会发生故障。 请勿修改此字段,除非 GE 客户服务人员指示这样做。 默认值 4095 字节 身份验证等级指定 Power Tool 与 I/O 服务器之间连接及 I/O 服务器与 OPC 服务器之间连接的身份验证等级。 有效条目
身份模拟等级指定客户端给予远程服务器的身份模拟等级。如果远程服务器不要求客户端身份模拟,则可忽略此设置。 有效输入
信号调节 DLL 的路径指定为 OPC 客户端提供信号调节的 DLL 的路径。请勿在此字段中输入信息,除非在寻找信号调整方面发生故障。 默认值 OPCSIG.DLL 错误资源 DLL 的路径指定为 OPC 客户端提供所有错误代码和文本错误消息的 DLL 的路径。Windows 也使用此 DLL 向“事件窗口”提供消息。 请勿修改此字段,除非 GE 客户服务人员指示这样做。 默认值 OPCERR.DLL 自动创建选中此选项将禁止您在 iFIX 内自动创建服务器、组和项目。如果选中此选项,则必须使用 Power Tool 创建服务器、组和项目。 注意:启用或禁用“自动创建”选项时,请关闭所有远程连接,并重新启动 Power Tool 以使更改生效。 选中后,可以从客户端应用程序(例如“过程数据库”)自动创建服务器、组和项目。当客户端应用程序试图访问不存在的对象时,OPC 客户端会自动创建新服务器、组或项目。 默认值 开 注意:
自动启用选中此选项将禁止 OPC 客户端启用任何自动创建的服务器、组或项目。此特性使您能导入一个数据库而不启用任何对象。稍后,您可以返回数据库并手动启用任何需要的对象。 选中中,OPC 客户端将自动启用任何采用“自动创建”选项创建的服务器、组或项目。利用“自动创建”特性可以从客户端应用程序(例如“过程数据库”)自动创建服务器、组和项目。当客户端应用程序试图访问不存在的对象时,OPC Client 会自动创建新服务器、组或项目。使用“自动启用”选项时,对象完成创建后,OPC 客户端就会启用它。 自动开始选中此选项将禁止 OPC 客户端自动收集数据。因此,您必须自己启动驱动程序,或使用 iFIX 为您启动驱动程序。 注意:启用或禁用“自动启动”选项时,请关闭所有远程连接,并重新启动 Power Tool 以使更改生效。 选中后,OPC 客户端会自动轮询过程硬件以获得数据。当将 OPC 客户端设置作为服务运行时,此选项将使驱动程序一启动便开始收集数据。 注意:启用或禁用“自动启动”选项时,请关闭所有远程连接,并重新启动 Power Tool 以使更改生效。 启用子对象选中后,当您启用父对象时,同时也将启用该对象的所有子对象。子对象是指树形浏览器中父对象之下的对象。例如,服务器的各个组是服务器的子对象。使用此复选框,当您启用服务器时,同时也将启用服务器的所有组及所有项目。 禁用浮点检查选中后,驱动程序将不检查 OPC 服务器返回的浮点值格式。这是一项全局性设置,将始终有效,直到您清除该复选框或重新安装驱动程序。 默认设置是不选中此复选框。清除此复选框后,驱动程序将检查 OPC 服务器返回的浮点值格式,如遇无效浮点值则产生错误。
请参阅重新启动 HMI 软件后,OPC 客户端不能连接到本地 OPC 服务器 从 OPC 客户端 7.x 升级至 OPC 客户端 7.x 如何做...
|
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |