要排除驱动程序自动启动故障:
- 确保驱动程序安装在 iFIX 或 Dynamics 根路径下。如果没有将驱动程序安装到该目录下,请卸载它,然后重新安装到正确的路径。
- 然后,启动 Power Tool,确认配置是否正确:
- 确认已启用服务器、组和项目。
- 确保已选中“自动启动”选项:
- 在“选项”菜单中,选择“设置”。单击“高级”标签,选择“I/O 服务器”区域中的“启用自动创建”。
- 单击“高级”标签。
- 在“I/O 服务器”区域中单击“启用自动启动”选项按钮。
- 在“选项”菜单中,选择“设置”。此时会显示“设置”对话框。
- 单击“默认路径”标签。
- 在所提供的字段中输入配置文件的默认名称和默认路径。
- 最后,启动系统配置应用程序 (SCU) 并确认其配置是否正确:
- 单击 SCU 工具栏中的 SCADA 按钮。在所显示的对话框中应当能看到以下文本:
OPC - OPC 客户端vX.XX
- 如果没有看到此文本,请选择“I/O 驱动程序名称”旁边的 ? 按钮。
- 在对话框中选择 OPC 客户端,单击“确定”。
- 单击“添加”,将所选 I/O 驱动程序添加到“已配置 I/O 驱动程序”列表框中。
- 再次单击“确定”,关闭“SCADA 配置”对话框。
- 从“配置”菜单中选择“任务”。当“任务配置”对话框出现时,应当能看到“已配置任务”列表框中列出了 IOCNTRL.EXE /a。
- 如果没有看到此文本,请在“文件名”字段中输入根路径和 IOCNTRL.EXE /a。
- 单击“确定”以保存更改,并保存 SCU 配置。
- 重新启动 iFIX。驱动程序应会自动启动。
相关信息
|
您最近了解过 iFIX 吗 ?
查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。
|