服务器属性

注意:“服务器”模板(在“模板”对话框中)中与配置模式下属性查看器显示的服务器信息中所包含的下列字段和描述完全相同。

服务器名

指定选定服务器的名称。添加数据库块时,可以使用此名称作为快捷方式以代替 OPC 服务器的程序 ID。请勿将一个名称指定给多个服务器。在所有服务器、组和项目范围上,服务器名必须是唯一的。

有效条目

最多 30 个字母数字型字符,包括下划线 ( _ ) 和连字符 ( - )。

“启用服务器”复选框

选定后,驱动程序就会连接至 OPC 服务器,并可以进行轮询。如果清除此复选框,驱动程序将与 OPC 服务器断开连接,该服务器的所有组和项目均被禁用且不能轮询。

描述

指定关于所选服务器的用户备注。当您日后查看旧配置或报告文件时,或者当您需要修改现有配置时,这种描述可能非常有帮助。在此字段中输入的信息越详细、越具体,就越容易识别该服务器。

有效条目

最多 40 个字母数字型字符和符号。

ProgID,

指定所选 OPC 服务器的程序 ID。程序 ID 是供应商特定的字符串,供驱动程序用来连接 OPC 服务器。无法修改此字段。

OPC 服务器连接设置

服务器位置

指定 OPC 服务器的连接方法。

有效条目

选择此连接方法...

当 OPC 服务器位于...

本地

本地计算机。

远程

网络上的远程节点。

如果选择“远程”,“计算机名称”字段将可用,并且会显示“浏览网络”按钮。

计算机名称

指定远程 OPC 服务器的计算机名称或 TCP/IP 地址。仅当从“服务器位置”列表中选择“远程”时,此字段才可用。

浏览网络

单击可浏览本地网络,以查找远程服务器名称。

OPC 永久设置

断开时保存

选中后,当 OPC 客户端关闭时,当前 OPC 服务器设置将被保存到文件。如果清除此复选框,则不会保存服务器的设置。选中此复选框后,“文件名”框将显示并可用。

注意:如果选中此复选框,OPC 服务器必须支持 IPersistFile 接口。

文件名

指定含有 OPC 服务器设置的文件名。当驱动程序关闭时,它会保存此文件。如果没有输入文件名,驱动程序将把设置保存到 OPC 服务器当前加载的文件中。仅当选中“断开时保存”复选框时,此参数才可用。

客户端设置

发送消息至事件窗口

选中后,异步运行时消息将被发送到 I/O 服务器的“事件窗口”。例如,选中此复选框后,从 OPC 服务器收到的异步更新(异常)和同步超时将被送至“事件窗口”。

从“选项”菜单选择“事件窗口”,便可显示“事件窗口”。

FIX DBB I/O 地址分界符

指定 I/O 服务器所用的分界符,以便解析在 iFIX 过程数据库中输入的 I/O 地址。不同的 OPC 服务器使用不同的分界符来解析其项目 ID 的字段。例如,如果项目 ID 使用冒号作为分界符,则过程数据库必须使用冒号之外的分界符。默认值为分号 ( ; )

有效条目

冒号

:

逗号

,

分号

;

正斜线

/

反斜线

\

 

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。