添加和修改服务器

请单击下列链接以了解详细过程信息。

 要将本地服务器添加到驱动程序配置,请执行以下操作:

  1. 在“显示模式”菜单中,选择“配置模式”。
  2. 在“编辑”菜单中,选择“添加服务器”。此时会出现“选择 OPC 服务器”对话框,显示本机上安装的 OPC 服务器列表。

注意:如果没有发现服务器,请验证想要访问的 OPC 服务器是否正确安装在本机上。

  1. 选择想要连接的 OPC 服务器,单击“确定”。Power Tool 将该服务器添加到树形浏览器中。
  2. 在属性查看器中,输入新服务器的属性。对属性的编辑将在焦点(光标)从所编辑字段移开后生效。
  3. 选中“启用”复选框以启用该服务器的通信。

 要将远程服务器添加到驱动程序配置,请执行以下操作:

  1. 在“显示模式”菜单中,选择“配置模式”。
  2. 在“选项”菜单中,选择“OLE 服务器”。此时会显示“I/O 驱动程序服务器连接”对话框。
  3. 选择“使用远程 OPC 客户端驱动程序”以选择安装在远程计算机上的 OPC 服务器。
  4. 在远程计算机名或TCP/IP地址一栏中输入远程计算机的名称或TCP/IP地址。

- 或 -

浏览网络列表,选择含有想要使用的 OPC 服务器的计算机名称。所选计算机名称显示在远程计算机名称或 TCP/IP 地址字段中。

  1. 单击“连接”。远程计算机上安装的 OPC 服务器显示在树形浏览器中。

注意:如果没有发现服务器,请验证想要访问的 OPC 服务器是否正确安装在远程计算机上。

  1. 如需要,输入或更新该服务器的属性。对属性的编辑将在焦点(光标)从所编辑字段移开后生效。
  2. 选中“启用”复选框以启用该服务器的通信。

 要修改现有服务器的配置,请执行以下操作:

  1. 在树形浏览器中,选择想要修改的服务器。
  2. 在属性查看器中,根据需要编辑服务器的属性。如果已选中“启用”复选框,请在清除后重新选中该复选框,使连接属性更改生效。对其它属性所做的更改将在焦点(光标)从当前字段移开后立即生效。

 要选择新服务器位置,请执行以下操作:

  1. 在树形浏览器中,选择想要为之更改位置的服务器。
  2. 单击“选择位置”按钮。此时会显示“选择主机”对话框。
  3. 选择“使用本地 OPC 服务器”以从远程服务器更改为本机。

- 或 -

选择“使用远程 OPC 服务器”以从本机更改为远程计算机,并输入计算机名称或 TCP/IP 地址,或从网络列表中选择远程计算机,然后单击“确定”。此时会显示以下消息:

更改将在下一次驱动程序连接到 OPC 服务器时生效。是否要立即从当前服务器断开并重新连接到远程节点?

  1. 单击“是”以更改服务器的位置。服务器属性查看器中的“OPC 服务器位置”和“远程计算机名称”字段会相应地更新。

注意:有能力更改服务器的位置在配置服务器脱机时非常有用;即无需连接到远程计算机,该计算机可能不可用。例如,您选择本机上的服务器并进行配置,当准备好访问远程服务器时,或当远程服务器可用时,您再将服务器位置更改为适当的远程计算机。

重要: 更改计算机位置时,OPC 客户端 Power Tool 不会进行检查以确保该计算机上存在所配置的服务器。例如,如果新位置上不存在该服务器,或者您没有访问权限,则当您启动或启用该服务器时,会收到运行时错误。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。