项目属性注意:下列字段和描述同时适用于项目属性查看器和项目模板。 项目名指定选定项目的名称。当在过程数据库中输入 I/O 地址时,项目名称与项目 ID 可以换用。不过,在所有服务器、组和 OPC 项范围上,项目名称必须是唯一的。 有效条目 最多 30 个字母数字型字符,包括下划线 ( _ ) 和连字符 ( - )。 “启用项目”复选框选中此复选框后,当驱动程序连接至项目的 OPC 服务器时,OPC 客户端便能轮询该项目。如果清除此复选框,该项目将被禁用而不能轮询。 在下列情况下,可能需要禁用一个或多个项目:
描述指定关于所选项目的用户备注。当您日后查看旧配置或报告文件时,或者当您需要修改不是由您创建的现有配置时,这种描述可能非常有帮助。输入的信息越详细、越具体,日后将越容易识别该项目。 有效条目 最多 40 个字母数字型字符和符号。 OPC 项目设置项目 ID:说明此项目的完全合格 ID,并描述想要读取的数据点的属性。例如,项目 ID 可以包含寻址参数、工程单位和缩放属性。 有效条目 各 OPC 服务器均有特定的项目 ID 格式。请参考 OPC 服务器文档以了解更多信息。 如果 OPC 服务器支持浏览,可以单击“浏览服务器”按钮并选择需要的项目。选定项目后,Power Tool 会随之更新项目 ID 字段。有关浏览 OPC 服务器的更多信息,请参考如何浏览 OPC 服务器? 项目已启用时,无法修改此设置。 OPC 项设置访问路径是特定于供应商的方法,用来通知 OPC 服务器使用何种路径检索当前项目的数据。 示例 假设您有两个设备连接到 COM1。一个设备通过无线电连接。另一台使用 TCP/IP 连接。此配置中,可能的访问路径是 RADIO 和 ETHERNET。 注意:并不是所有 OPC 服务器都支持访问路径。如果您的 OPC 服务器不使用访问路径,此设置可以留空。请参考 OPC 服务器文档以了解更多信息。 项目开始指定数据数组的起始地址。只有选中“数组”复选框,才能使用此设置。 有效条目 0 到 32767 示例 Item ID: Sign_Int_Array[10],L200 这一项目 ID 定义一个含有 200 个元素的整数数组,起始地址为 10。 项目已启用时,无法修改此设置。 注意:起始地址加上数组长度再减去 1 (start + length-1) 必须小于或等于 32767,否则过程数据库将无法访问数组的全部元素。例如,对于从 32700 开始、长度为 100 的一个数组,过程数据库将无法访问该数组中的所有元素。该数组必须从 32667 开始,或长度必须为 67。 项目长度指定数据数组存储的值的数量。只有选中“数组”复选框,才能使用此设置。 有效条目 1 到 1000 示例 Item ID: Sign_Int_Array[0],L200 这一项目 ID 定义一个含有 200 个元素的整数数组,起始地址为 0。 OPC 客户端中定义的数组长度必须与 OPC 服务器中定义的数组长度一致。如果两个数组的长度不一致,OPC 客户端将把该项目的数据质量设置为 BAD。 项目已启用时,无法修改此设置。 注意:
数组选中后,当前项目将被配置为数据数组。数据数组是一组数据类型相同的相连数据。将项目配置为数据数组后,如果 OPC 服务器支持数据数组,则 OPC 客户端将能从服务器中读取多个值。使用一个项目读取多个值,有助于简化驱动程序配置并改善驱动程序吞吐量。 要将项目配置为仅含有一个值,请清除此复选框。 项目已启用时,无法选中或清除此复选框。 请求的数据类型指定项目的默认数据类型如果未指定数据库块硬件选项,驱动程序将把该数据类型用于项目。指定硬件选项后,它将覆盖该数据类型。仅当项目已禁用时,才能更改硬件选项。 有效条目
注意:
浏览服务器打开“浏览 OPC 服务器”对话框,以便浏览 OPC 服务器,选择项目 ID 和访问路径以指定给选定的项目。也可以使用此对话框自动创建 iFIX 过程数据库标签。 客户端设置禁用输出选中此复选框将禁止 OPC 客户端输出至所选项目。 针对下列情况,可能需要禁用输出:
锁存数据控制当发生通信错误时操作员在链接中看到的内容。
在 iFIX 应用程序中,链接的当前报警状态改变始终显示 COMM,表示发生通信故障。 注意:
启用数据块写入选中后,当前项目的所有未执行的写入操作都会被送往过程硬件。 当驱动程序发送数据数组的未执行的写入操作时,同时会使用最后已知值在数组中发送任何未修改的值。 异常死区指定基于异常的 iFIX 数据库块中的最大可接受数据变动。当数据只有微小变动时,输入一个死区值将阻止数据库块的当前值发生变化。 注意:异常死区仅用于同步 I/O。 有效条目 针对模拟项目为任何正数。针对数字项目,设置死区为 0。 示例 假设项目的当前值为 50,设置死区为 20,则当输入值小于等于 30 或大于等于 70 时,SAC 将更新基于异常的数据库块。
|
要指定访问时间... |
输入... |
1 秒 |
1 |
1 分钟 |
1:00 |
1 小时 30 分钟 |
1:30:00 |
2 天 |
2:00:00:00 |
注意:在此设置中输入 DISABLED,可以迫使 OPC Client 使某一项目永远保持活动状态。
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。
![]() |