EnableAsVbaControl 属性

指定Variable对象是否在VBA中注册,且是否可在VBA脚本中使用。例如,如果在脚本中不需要一些变量对象或需要为这些对象创建事件过程(即 OnChange、OnFalse 或 OnTrue),则可以在 VBA 中禁用这些对象的注册。通过尽量减少VBA对象的数目,可以优化性能。

语法

object.EnableAsVbaControl [= Boolean]

属性

EnableAsVbaControl属性语法有这些部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

布尔值

对象是否在VBA中注册,它是否可用在VBA脚本中。

备注

如何设置画面的EnableAsVbaControl属性的一个示例是:

picture_name.object_name.EnableAsVbaControl False

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。