“电子签名”选项使得人们能够创建一个更加安全的环境。对于那些由于数据输入和报警确认所产生的所有数据库过程的改变,要求操作员进行电子“签名”。对于那些由于数据输入和报警确认所产生的所有数据库过程的改变,要求操作员进行电子“签名”。“电子签名”能够唯一识别操作员所做的更改,而且可以有选择地要求其他人对于这些更改进行电子签名。 操作员不再需要使用纸和笔对他们的操作进行记录和签名,而且从根本上排除了丢失或破坏这些记录的可能性。对于操作员操作的更加详细的永久性记录现在可以写入并保存在关系型数据库中。可以对这些记录进行查询和制作报表,而且可以使用这些数据来提供一个详细记录过程历史的全面审计跟踪。与纸跟踪相比,电子签名审计跟踪提供了更多的功能。可以快速和方便地查询和分析数据。 此外,通过电子签名的记录跟踪增加了过程更改和报警确认的安全性。所以可以方便地升级现有的应用程序来使用这项功能。在数据库管理器中,对于标签的简单修改就可以实现“电子签名”选项。对于更多信息,请参阅配置电子签名。 电子签名能力还有助于满足那些必须遵守美国食品及药物管理局所制定的21 CFR Part 11法规的iFIX用户的需求。使用该特性本身并不能保证遵守此法规;但是,建立在使用“电子签名”选项上的应用程序可帮助提供满足此法规要求所需的必要电子校验。请参阅理解21 CFR Part 11法规以获得更多信息。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |