添加启动配置文件的步骤:
- 进入 iFIX 工作台,在“经典”视图中,从工具栏上单击“启动配置文件管理器”按钮。
- 或 -
在 Ribbon 视图中,从“应用程序”选项卡的“应用程序”组中单击“应用程序”,然后单击“启动配置文件管理器”。
注意:也可以从“开始”菜单中依次指向“程序”、“iFIX”、“工具”和“启动配置文件管理器”以访问“启动配置文件管理器”。
- 单击“添加”按钮,或双击任何一个空栏。
- 从下拉列表中选择域。
- 可选的,单击“列出域成员”按钮来浏览可以选择的成员列表。
注意: 根据域的大小和网络速度,这个过程可能需要一会或几分钟。
- 在Windows用户区,从列表中选择一个Windows用户,或手工在Windows输入。如果手工输入名称,不需要连接到域中。
- 接受默认的iFIX节点名,或输入一个新的。
注意: 如果手工输入一个 Windows 用户名,也需要手工输入一个 iFIX 节点名。本例中,没有使用默认名。
- 输入您想和该用户绑定的iFIX SCU文件的地址和名称。例如,您可以输入 C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL\FIX.SCU。如果提供默认的FIX SCU名,您可以使用它或输入另外一个。
可选的,您可以通过浏览(...)按钮来浏览得到一个SCU文件.
- 从iFIX启动对话框中选择对特定用户可用的选项。
- 如果选择“允许用户修改节点名和 SCU”复选框,当指定用户尝试启动 iFIX 时,这些字段便可用于编辑。
- 如果清除允许用户运行演示系统和允许用户修改节点名和SCU复选框,iFIX启动对话框对于指定用户将不出现。
- 单击“添加配置文件”。
相关信息