“添加启动配置文件”对话框

“添加启动配置文件”对话框显示以下项目:

从下拉列表中选择域。当前登录的Windows用户的当前登录域和本地计算机域(如果不同)在此列表中出现。

单击“列出域成员”按钮可在以下列表框中显示域成员列表。根据域的大小和网络速度,此操作可能需要一会儿或几分钟。

列出域成员

单击可在以下列表框中列出指定域中的成员。您可能需要等待一会儿或几分钟,以便列表得以填充,这取决于域的大小和网络的速度。

Windows 用户列表

显示指定域的 Windows 用户列表。

要在此框中显示 Windows 用户名,您必须从下拉列表中选择域,然后单击“列出域成员”按钮。根据域的大小和网络速度,此操作可能需要一会儿或几分钟。

要为启动配置文件指定 Windows 用户,请从列表中选择一个,或在“Windows 用户”字段中输入一个。

Windows 用户

输入您想为其创建 iFIX 启动配置文件的 Windows 用户的名称。如果手动输入名称,则您无需连接到用户所属的域中。

或者,不在此字段中输入 Windows 用户名,而是选择域并单击“域成员列表”按钮以列出可用 Windows 用户供您选择。

iFIX 节点名

为您要与此 Windows 用户关联的 iFIX 节点保留默认名或输入另一个名称。此名称最多允许8个字符。

默认情况下,Windows 用户名在“iFIX 节点名”字段内显示。如果Windows用户名超过8个字符,在第八个字符之后的字符将被截去。

如果 Windows 用户名不是以字母开头(如数字),启动配置文件管理器使用您在“选项”对话框中指定的默认节点名前缀来生成唯一有效的节点名。

对于使用默认 iFIX 节点名的每个启动配置文件,默认节点名后还会添加从 1 开始的编号。例如,前缀为 NODE 时,使用的默认 iFIX 节点名为:NODE1、NODE2、NODE3,依此类推。

注意: 如果手动输入 Windows 用户名,则必须手动输入 iFIX 节点名称。本例中,没有使用默认名。

SCU 文件

希望指定 Windows 用户在启动 iFIX 时使用的 SCU 文件的路径和名称。或者,单击浏览(…)按钮来查找文件。

iFIX 启动选项

描述

允许用户运行演示系统

如果想让指定的 Windows 用户运行 iFIX 示例系统,请选中该复选框。如果您不想让特定的用户使用演示系统,则取消选择此选项。

默认情况下,该复选框处于选中状态。

注意:自 iFIX 5.8 起,不再随 iFIX 提供演示系统。注意,演示系统在 iFIX 5.8 以及更高版本中不受支持。

允许用户修改节点名和 SCU

选中该复选框可让指定的 Windows 用户从“iFIX 启动”对话框编辑 SCU 或节点名。如果您想在用户启动iFIX时使这些字段不可用,请取消选择此选项。

默认情况下,该复选框处于选中状态。

添加配置文件

单击可将您新创建的启动配置文件添加到配置文件列表中。当您退出“添加启动配置文件”对话框时,配置文件列表进行更新。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。