iFIX 4.0和更高版本可以创建特定于站点的密码,以防止未经授权的iFIX安装进行通信。 可以更改用以验证和鉴别网络传输的默认密码。这允许您使用不同密码设置多个iFIX网络,以此将iFIX网络相互孤立。结果是,无法使用未经配置的安装或默认安装在iFIX网络中发起通信。 只有正确配置两台或更多iFIX 4.0(或更高版本)计算机后才能使用身份验证; 特定于站点的身份验证可通过以下操作来实现:在系统配置实用程序(SCU)的“网络配置”对话框中启用“实施可信计算”选项并在“网络密码”字段中设置密码。
密码是不可读的并区分大小写,并在 SCU 文件中加密。这是网络密码的物理安全层。 提供的默认密码(显示在“网络密码”字段中)用于旧式iFIX安装。有关更多信息,请参阅连接身份验证一节。 如果 SCU 文件被复制到另一台计算机,会显示一条弹出消息警告您当该 SCU 文件打开时和/或 iFIX 启动时,该文件无效。如果需要在启用“强制执行信任计算”时建立网络连接,需要在 SCU 中输入网络密码。 相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |