所有 iFIX 3.5、早期版本的 SCADA 和客户端节点都可为传入通信创建侦听器。对于客户端,这通常意味着能够从尚未与之发起通信的 SCADA 计算机接收到未被请求的报警消息。
非侦听客户端指不能接受传入连接的客户端/SCADA。非侦听客户端/SCADA 允许该计算机正常连接到其他服务器上,但也允许他们不创建侦听器。这意味着任何与非侦听客户端的通信尝试都将失败,但非侦听客户端在发起连接时仍能够通信。
创建非侦听客户端
iFIX 4.0 及以上版本允许默认将客户端配置为非侦听客户端,以此保证 iFIX 的安全,使得非用户配置的通信被拒绝。如果希望客户端接受传入连接,可以在以后修改客户端行为。
创建非侦听客户端的步骤:
- 使用文本编辑器打开 SCADA 服务器或客户端上的 FIX.INI。该文件驻留在 iFIX 的本地路径。
- 在 [NETWORK] 部分查找 TCPTASK 并将:
RUN=%TCPTASK.EXE
更改为:
RUN=%TCPTASK.EXE/s
- 保存文件。现在可以启动一个 iFIX 会话,无需打开侦听套接口。
注意:使用非侦听机器无需安全通信需求,并且是特定的节点/实例。有关安全通信的更多信息,请参阅连接验证。
非侦听客户端和终端服务
为每台计算机创建侦听套接口已经成为潜在的安全风险。
在终端服务上,只有上次打开套接口的 iFIX 客户端会话保留套接口;也即,打开套接口的任何呼叫会关闭以前的套接口。因此,在终端服务上,仅一个 iFIX 客户端具有侦听器,并且是基于上次启动的客户端。
使用终端服务,除上次启动的客户端之外的所有客户端自动设为非侦听。不要求创建非侦听客户端。但建议将客户端设为非侦听,因为非侦听客户端比侦听客户端更安全。
非侦听客户端和 Windows XP Service Pack 2 (SP2)
如果使用的是 Windows XP SP2 或 Windows Server 2003 SP1,并且 iFIX 客户端试图打开一个套接口,则将显示防火墙以通报该行为。如果选择“否”,客户端会关闭套接口并变为非侦听状态;如果选择“是”,可创建一个打开的套接口。关闭此套接口将不会显示防火墙通知;然而,由于传出通信会建立与 SCADA 的套接口,因此将仅删除接收未经请求消息的功能。
拒绝服务攻击
打开不必要的侦听套接口时,拒绝服务 (DoS) 攻击是一个潜在的问题。DoS 攻击指试图阻止服务的合法用户使用该服务。
在 iFIX 中没有任何操作可以阻止 DoS,也无法减轻它对网络的影响;然而,关闭不必要的侦听套接口可以阻止 iFIX 针对以客户端节点为目标的 DoS 消息进行不必要的处理。
在物理安全情况下,这不成为问题,因为该攻击必须来自安全网络内部。然而,在分布式网络中,客户端和 SCADA 处于不同的网络上,增加了其中一个网络变得不安全的机会。关闭侦听套接口可阻止 iFIX 处理不适用于 iFIX 的传入消息;即,仅限 iFIX 的防火墙。
相关信息