配置所有画面的默认语言设置如果您以一种语言开发画面(在编辑模式下),但想要提供另一种语言的文本供操作员查看画面(在运行模式下),您可以在工作台中实现这一点。如果想要所有画面设置为同一种默认语言在运行模式下查看,请使用下面的步骤。 如果使用全局语言设置,建议您不要在单个画面级别实现语言设置。 注意:您还需要导出每个画面的语言 CSV 文件,并使用记事本或 Microsoft Excel 提供这些文件中每一个的翻译以支持此功能。下面提供了指向这些步骤的链接。 重要:如果使用 iFIX WebSpace,建议您在单个画面级别配置语言设置。相反地,如果您使用下面的步骤进行全局配置,则脚本运行后,所有用户将对所有画面使用相同的语言设置。这可能不适合您的 Web 用户。有关画面级配置的步骤,请参阅为具体画面配置语言设置章节。
|
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |