绪论iFIX® 使开发人员和过程工程师可花费最少的精力,创建动态画面。通过提供开放的环境 - ActiveX容器,iFIX支持OCX控件,可重复利用其它资源(如位图)控件,或将OLE自动应用嵌入画面中。 在 iFIX 工作台创建画面时,利用提供的控件定制用户画面。并通过单击鼠标切换到“运行环境”显示画面。 画面坐标系统创建或编辑画面或图符集前,知道您使用的坐标系统是非常重要的。iFIX 5.8 支持以下两个坐标系统:
逻辑坐标系统是支持使用 iFIX 5.5 或更低版本创建的图形的旧的系统。逻辑坐标系统使用逻辑度量单位,并提供取决于用于创建图形的终端的屏幕分辨率(或屏幕高宽比)的图形缩放;因此,图形可能不会准确缩放到不同的屏幕尺寸。 增强型坐标系统是 iFIX 5.8 的一种功能,它使用 postscript 点(而不是逻辑单位)用于测量单位。增强型坐标系统是独立于屏幕的坐标系统,可跨不同屏幕尺寸准确缩放。当屏幕分辨率(或屏幕高宽比)更改时,画面将自动调整到新的分辨率(或屏幕高宽比)。 iFIX 5.8 还提供一种可将逻辑坐标系统图形轻松地升级为增强型坐标系统图形的方法。有关此功能的详细信息,请参见“画面坐标系统”部分。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |