无论是新手还是专家级用户,iFIX为用户提供了强大、灵活的功能创建用户画面,满足过程控制的需要。以下举两个例子说明这一概念:
- 乔。乔是一家小公司的系统开发人员。他并不熟悉VB语言,不想学习这一脚本进行创建和控制画面。而想通过在画面上添加一些对象的定义来利用VBA功能的先进性。
乔的解决方案。通过 iFIX 专家,乔无需离开开发屏幕或进入 VBA 环境即可将脚本附加到画面中的对象。专家为他提供了许多非常简单的办法进行操作。
- 珍妮特。珍妮特是一家大型程序操作工厂的进程管理员。她精通VBA,希望能够利用她的VB知识更好地运用iFIX。尤其是,她想重写已有对象中默认的属性而定制用户化属性,包括从不同的数据源和系统中生成的复杂的动画 同时,她也想增加用户化控件及工具栏,以简化开发过程。
珍妮特的解决方案. 珍妮特的解决方法:iFIX提供了珍妮特需要的定制用户化以及更好的掌握控制程序的所有工具。通过“动画对话框”,通过定义数据源和转换方法动画对象的属性 然后,通过编写VBA脚本,自定义控件,编制的工具栏,从而节省了开发的时间。
想拥有这些功能并不困难。使用过程自动化软件开发复杂画面是一件乏味且冒险的事,它需要专用的命令语言和图形格式,并且限制系统的灵活性。iFIX提供一种可选择的解决方案–一种易于使用、灵活的软件解决方案,是面向对象和任务的软件开发工具。
本手册详细介绍了上述例子中所有的概念。下表列举了不同章节所描述的概念:
相关信息