带TCP/IP的自动报警管理器(AAM)支持的功能描述如下:
设置的限制
- 所有报警发送器和接收器都必须有可用的TCP/IP网络连接(所有的节点都必须是TCP/IP)。
- 您不可以同时使用一个iFIX节点和一个FIX32节点。该方案不受支持。
- 如果所有发送器节点都是FIX32,则接收器节点可以是iFIX,也可以是FIX32;
- 如果所有发送器节点都是iFIX,则接收器节点必须是iFIX;
- 如果发送器节点综合了FIX32和iFIX,则接收器节点必须是iFIX。
配置的限制
- 支持点到点(节点到节点)和点到局域网配置。
- 自动报警管理器支持3个优先等级的报警等级:对输入/输出报警均分为低、中和高。不支持其他优先级别。Info和Lolo优先等级的报警不会发送。Hihi或Critical优先等级的报警作为高优先级发送。
- 自动报警管理器支持报警区域 A-P。自动报警管理器不支持其他配置的报警区域。
网络连接注意事项
- 如果要升级 iFIX 4.0 或 FIX 7.x 节点上的自动报警管理器用于 TCP/IP 联网,以便节点可与当前版本的 iFIX 一起使用,则必须从 GlobalCare 网站 https://digitalsupport.ge.com 下载更新。早于 iFIX 4.0 或 FIX 7.x 的版本不支持使用 TCP/IP 联网的自动报警管理器。
- 注意: 对于 iFIX4.0,您可以在 Developer Downloads 页、HMI/SCADA Productivity Packs 下找到升级程序。对于FIX 7.x,在 Software Downloads页,SIMs下的HMI/SCADA - FIX32部分中有升级程序。请参阅下载下来的PDF文件中的安装步骤。
- 对于FIX 7.x节点,您必须在想使用TCP/IP网络连接的电脑上安装有原版本的NetBIOS的自动报警管理器(AAM.exe)。原版本的AAM选项在附加选项中可供选择,需另外一张安装盘。
- iFIX 网络连接启动时仅支持一种网络协议,因此,转到TCP/IP的FIX 7.x和iFIX 4.0节点就不能再与使用NetBIOS的节点通信了。您不能在同时配置了NetBIOS和TCP/IP的同一台电脑上运行自动报警管理器。
- 对于FIX 7.x节点,自动报警管理器(AAMTCP.exe)仅支持Microsoft Windows 2000。
- 所有报警发送器和接收器都必须启用了TCP/IP网络。您不可以同时运行NetBIOS版本的AAM(AAM.exe)和TCP/IP版本的AAM(AAM.exe)。
- 对于升级到TCP/IP网络连接的iFIX或FIX 7.x,您必须受到iFIX或FIX 7.x网络连接要求的相同的运行时间安全限制。对于综合了iFIX和FIX32的节点来说,适用带有FIX32的iFIX网络连接的规则。升级后,您也许想重新评定您的网络连接设置,比如说,您也许想检查您接收未知hosts的有关策略,您是否想禁止未经授权的节点的数据库写入,以及其他网络选项等。关于iFIX联网的更多信息,请参阅设置环境电子书中的“iFIX节点联网”和“高级提示”两章。关于FIX网络连接的更多内容,请参阅FIX32网络手册。
- 自动报警管理器支持终端服务器RDP TCP/IP环境。
参阅